制勝的過程
“構建第一個應用程序,包括原型設計和集成抓手和支架,大約需要一個月的時間。組裝本身和cobot編程又花了一個星期。該解決方案不使用PLC ,只使用cobot的數位輸入和輸出。經過一段時間的調整和試產後,相同的佈局將應用於車間的其他三臺機器。


CNC Trčka是一家捷克製造商,為航空航天、醫療、汽車和其他行業生產小型CNC工具機械零件。UR5機器人大大改善了舊車牀的使用,節省了空間,並減少了外部編程所需的成本和時間。
公司目前運營20臺數控車牀和6臺銑牀切割中心,並需要在管理可變製造到訂單項目時保持敏捷。
「我們已經通過機器人技術自動化生產流程有一段時間了,」CNC Trčka的首席技術官Michal Trčka說。我們從傳統的工業機器人開始,需要外部編程幫助。我們為特定應用選擇了協作機器人,因為它們不需要那麼多的空間和安全保持架。我們相信,利用我們的經驗和知識,我們可以自己建造一個cobot生產單元。」
CNC Trčka搜尋了一家cobot供應商,最終選擇了Universal Robots。這一決定是在布拉格UR辦公室的培訓課程中做出的,他們的代表可以放心,他們可以在沒有任何外部支持的情況下整合cobots。
UR cobots證明,與傳統機器人細胞相比,它們不需要那麼多的面積和安全防護。另一個重要的方面是,與使用與工具機集成的特殊裝載機器人相比,該公司可以以更靈活和簡單的方式輕鬆地將cobots與其舊機器集成。
Trčka說:「至於UR功能本身,我們對簡單的應用程式、用戶友好的界面、簡單的編程和產品的即時可用性印象深刻,這使我們能夠隨時啟動項目。」
在UR當地辦事處接受基礎培訓後,客戶購買了第一臺UR5 ,並將其集成到一臺已有30年歷史的模具機器上,以便在模具加工過程後插入原材料並將其移除。在此之前,此過程需要對操作人員進行不間斷的監督。現在,新的解決方案包括儲存84件原材料,足夠生產45分鐘。操作人員僅進料儲存容器,並檢查成品,使他能夠同時監督其他數控機牀。

“構建第一個應用程序,包括原型設計和集成抓手和支架,大約需要一個月的時間。組裝本身和cobot編程又花了一個星期。該解決方案不使用PLC ,只使用cobot的數位輸入和輸出。經過一段時間的調整和試產後,相同的佈局將應用於車間的其他三臺機器。
ING. MICHAL TRČKA, CTO CNC TRČKA我們在混合生產環境中開展業務,每個訂單都是獨一無二的,需要高度的生產彈性。另一方面,客戶需求不斷增加,促使我們提高生產力並部署自動化技術。UR協作機器人是理想的解決方案,透過快速靈活的實施和直觀的控制,使我們能夠平衡這兩種要求,從而將我們的員工從日常手動工作中解放出來,
以前, CNC機器是由人類工人操作的,現在UR5 cobot將原材料從重力儲存裝載到CNC車牀中,控制機器功能並打開和關閉門。由於簡單而直觀的編程,公司員工能夠構建應用程序,包括氣動夾持器控制,除了基本的兩天培訓外,沒有任何經驗。UR5是公司第一款沒有安全籠(經過安全評估)的機器人設備,可降低技術總成本,提高彈性和工作安全。
Universal Robots技術在CNC Trčka中的主要優勢是自動化機器飼養流程,從而提高工作生產力。減少了對許多操作員的需求,客戶也將生產週期標準化。未來,公司管理層計劃在其他數控機牀上部署UR5 cobots ,以提高生產力和投資回報率。



成千上萬的企業依賴協作機器人來...