石膏板精加工機器人加快施工進度

帆布

觀看Canvas如何使用UR10e cobots將乾牆整理時間減少高達60 %

案例摘要

建築工地長期以來被視為仰賴大量勞力的場域,如今正經歷一場技術革新,這歸功於舊金山的新創公司 Canvas,他們開發了一套機器人系統來處理繁重的乾式牆(Drywall)修飾作業。透過整合 UR10e 協作型機器人,Canvas 打造出一款能大幅縮減此傳統勞力密集行業所需時間與精力的機器。

產業變革

Canvas 共同創辦人兼執行長 Kevin Albert 體認到,在一個面臨嚴重缺工問題的動態產業中,自動化有著迫切的需求。他解釋道:「未來 40 年我們的建築量必須翻倍,但與此同時,每有一名新血加入這個產業,就有兩名資深人員退休。」這種迫切性促使 Canvas 開發出一款配備先進感測技術、AI 人工智慧及 UR 協作型機器人的移動平台。與物流和製造業的固定環境不同,建築工地本質上具有獨特性,這使得機器人的廣泛採用在過去成為一大挑戰。Albert 表示:「我們設計這套系統,讓您無需任何預先計畫;我們的機器會自動偵測現場狀況,因此您可以立即將機器帶進建築物內並馬上開始工作,完全無需進行測繪。」

Canvas

產業 建築與其他
國家 USA
Number of employees 20
所使用的協作機器人 UR10e

關鍵價值驅動因素:

  • 減少高達60%的時間表
  • 人工減少約40%
  • 改善工人的安全和人體工程學,解決肌肉骨骼問題

協同機器人解決的任務:

  • 在乾牆上噴灑和打磨接頭化合物

已解決的自動化挑戰:

  • 在充滿活力的建築環境中自動化,每個工地都是獨一無二的
  • 開發輕巧而強大的移動機器人解決方案,能夠達到15英尺以上
  • 實現柔性乾牆化合物的精確和溫和的材料處理

成功關鍵解析

看看Canvas為什麼選擇在Universal Robots平臺上製作機器
帆布畫機器人

時間表減少60% ,勞動力減少40%

Canvas解決方案提供令人印象深刻的結果,將石膏板精加工時間表縮短高達60% ,並將勞動力需求減少約40%。對於4級(僅乾牆接縫)和5級(整面牆)飾面,曾經需要五到七天的手動噴灑和打磨現在可以在大約兩天內完成。Albert解釋說:「在手動的方法中,工人必須不斷回到同一面牆上,因此20,000平方英尺的牆面空間需要約100,000平方英尺的工作。」「使用Canvas ,你只需要回到同一面牆上三次。」

工人安全和改進的人體工學–工會批準

工人安全和改進的人體工學–工會批準

除了速度和效率之外,工人安全和人體工學也是Canvas創新的重要推動力。Canvas首席執行官表示:「每四名建築工人中就有一名因肌肉骨骼問題而結束職業生涯,這是由於精加工和打磨等任務的重複性和體力要求,」他強調Canvas機器如何承擔「首要而艱苦的工作」,從而將工人從這些艱苦的活動中解放出來,並可能延長他們的職業生涯。這種協作方法,機器人處理重物,工人專注於協調和複雜的領域,是選擇UR cobots的關鍵原因。Canvas甚至通過解決工會對工人福祉、生產力和向上流動性的擔憂,成功地將這一概念引入工會。

帆布機器人提供無與倫比的力度控制

無與倫比的力控制

Canvas系統的核心是Universal Robots UR10e cobot。Albert說:「就其強度而言,它是最輕的機器人之一。」他解釋說,這對Canvas的移動平臺至關重要,使其能夠在不影響穩定性的情況下執行高達15英尺的任務。Canvas聯合創始人兼首席技術官Maria Telleria強調了另一個關鍵方面: UR內置的力度控制。鑑於石膏牆複合材料的精細性質,「你實際上可以用指甲刮傷」,精確和溫和的塗抹是必不可少的。Canvas首席技術官表示:「我們不需要任何外力控制,它內置在機器人手臂中,非常精確。」他提到,該公司發現他們評估的其他cobot手臂缺乏精確的力控制。

myUR

UR平臺的成熟度

UR平臺的成熟是Canvas快速發展的重要因素。Albert表示:「在收到我們的第一個UR cobot後僅兩個月,我們就已經開始了第一份工作。」他認為來自經銷商和UR的「令人難以置信」的支持。UR透過myUR入口網站提供支援,簡化支援流程,同時輕鬆存取所有Canvas UR手臂的個案提交、日誌、修復和全面資訊。Telleria表示:「我們總是通過入口網站獲得出色的回應,我們將所有內容存檔在那裡,我們總是可以找到與所有機器人手臂、每次購買、每次保固相關的所有信息。」他還強調了Universal Robot軟件平臺的開放性,允許開發人員訪問「所有低級別信息」,例如傳感器數據以及在聯合層級自定義控制的能力。UR控制盒的直流版本的可用性也對Canvas的移動平臺有利,通過消除電壓轉換的需要來提高電池效率。

帆布機器人打磨牆

瞄準更高的目標

Kevin Albert認為這是一個關鍵時刻;他說:「到目前為止,室內工作完全由手工工具完成,這是我們第一次為建築空間的室內設置重型機械平臺。」展望未來, Canvas的目標是開發更高的機器人,能夠達到20英尺以上的高度,進一步降低跌倒風險,提高工人的安全性。該公司還將油漆視為一種自然的進步,利用其現有的材料噴塗能力,為建築項目提供更大的時間節省和效率。

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺