BW Industrie
BW Industrie是一家專門從事機械零件工業脫脂和加工的公司。在過去的八年裡,該公司一直使用Universal Robots的cobots來改進其幾個製造流程。
Universal Robots的四個機械臂(一個UR5、兩個UR10和一個新型UR16e )部署在生產線上。cobots可處理數控車牀的裝卸、金屬管的品質控制和金屬零件的去毛刺等任務,重量範圍從4公斤到14公斤不等。
使用Universal Robots的cobots使BW Industrie能夠保持競爭力,並增加50%的勞動力和70%的收入。該公司還能夠降低員工患上肌肉骨骼疾病( MSD )的風險,確保更健康的工作環境。
BW Industrie是一家位於法國東部摩澤爾的工業中小企業。八年前,該公司面臨著越來越激烈的競爭。為了避免搬遷, BWIndustrie決定採用自動化。該公司首先部署了需要安全籠的傳統工業機器人,但希望操作人員在生產期間能夠使用機器人。該公司正在尋找一種直觀且易於實施的協作機器人解決方案。透過易於使用的cobot ,操作人員可以快速接受培訓,並負責日常維護。在此背景下, BW Industrie收購了第一個UR5 cobot。
隨後,隨著Universal Robots cobots產品線的擴展, BW Industrie部署了兩個UR10 cobots ,並開發了適用於不同應用的加工單元。為了滿足客戶對重金屬零件去毛刺的需求, BW Industrie成為全球第一家整合Universal Robots UR16e cobot的公司。
2011年, BWIndustrie聯繫了Universal Robots的分銷商Sysaxes ,以協助整合其第一個UR5 cobot。目標是取代2008年安裝的過時傳統機器人,該機器人負責處理輕型零件。在第一次操作成功後,該公司決定投資另外三個UR cobots ,進行數控機牀護理、去毛刺和質量檢查。

如今,有四種協作機器人應用程式可供使用: 第一個應用程式執行數控車牀的加載和卸載。第二部分使用立式車牀執行類似的任務,並對零件進行質量控制。這些配備攝影機的機器人細胞可以節省操作員的時間,讓他們可以專注於增值更高的任務。在這兩種應用中, cobots都會攜帶危險和/或尖銳的零件。因此,該區域通過激光安全掃描器確保,如果有人檢測到進入工作信封, cobots會停止。
在第三種應用中, cobot有助於每年對數十萬個金屬管進行質量控制。它在兩個高清攝像頭前呈現它們,檢查擠出管的尺寸特性。如果檢查失敗, cobot將零件放置在拒收箱中。所有這些檢查操作之前都是在cobots到達之前手動執行的。
2019年,為了跟上增長步伐並滿足客戶需求, BWIndustrie在短短兩週內成功安裝了e系列的最新產品UR16e。這使公司能夠自動去除重量在4至14公斤之間的鑄件毛刺。cobot每天處理近一噸的金屬零件。
cobot放置在一個半開放的電池中,上面安裝了幾個去毛刺工具(銑刀、皮帶磨牀、砂輪…… ) ,包括氣動抓手。特定區域允許為儲存格提供要去除毛刺的零件。UR16e使用氣動夾持器挑選工件,並將其呈現給去毛刺工具。操作不到一分鐘,然後將零件放回要處理的零件的特定位置。
e-Series產品線的遠程TCP功能與cobot的自然靈活性相結合,通過再現複雜的操作員手勢,使用外部工具使cobot的編程非常快速。然後可以重新編程cobot以處理各種產品,包括尺寸、設計和重量差異很大的零件。因此,新的複雜部分的學習時間減少了五倍。此外,以前被分配到這項乏味任務的員工現在可以進行更有價值且不太容易發生MSD的活動,例如機器控制和質量控制。
Laurent Wagner, CEO of BWIndustrie,自2011年首次安裝cobot以來,我們的員工增加了50 % ,收入增加了70 %以上。
Universal Robots的cobots易於使用,鼓勵公司定期在生產線上重新部署,以滿足不斷變化的需求,支持BWIndustrie產品系列的發展。
公司經常在收到新訂單時重新編程。多年來,該公司在Universal Robots cobots編程方面開發了專業知識,並完全支持新應用程序的集成。
cobots還提高了每年數十萬個零件的質量控制操作的可靠性。在去毛刺過程中, cobot的完美可重複性保證了一致的質量。
人體工學方面的好處很重要:在質量控制應用方面, cobot消除了與重複運動相關的MSD風險。去毛刺機器人可避免操作人員接觸研磨粉塵,並減少操作人員承受的負荷。BWIndustrie首席執行官Laurent Wagner解釋說:「我們可以談論立即ROC -舒適回報-用於緩解運營商MSD的所有應用。」
安裝的投資報酬率低於12個月。2015年,在三班制下工作的裝載機器人達到了6個月的記錄。
生產力的提高使BWIndustrie能夠繼續在法國生產並贏得新市場。自2011年首次安裝cobot以來,該公司的員工數量增加了50 % ,營業額增加了70 % ,每年達到560萬歐元。
BWIndustrie的未來將由協作自動化推動:「這些成功鼓勵我們繼續使用cobots。,我們將在未來半年內安裝兩款新的Universal Robots。」Laurent Wagner總結道。「Universal Robots的cobots為我們的客戶帶來了技術優勢,他們的信心現在為我們開闢了更大的市場。」


成千上萬的企業依賴協作機器人來...