人機對弈傳意外,UR技術法遵長:根本不該發生

在莫斯科西洋棋公開賽最近傳出人機對弈事故後,UR科技全球技術法遵長Roberta Nelson Shea直言此事根本不該發生,並解釋箇中原因。

人機對弈傳意外,UR技術法遵長:根本不該發生
人機對弈傳意外,UR技術法遵長:根本不該發生

在莫斯科西洋棋公開賽最近傳出人機對弈事故後,UR科技全球技術法遵長Roberta Nelson Shea直言此事根本不該發生,並解釋箇中原因。

眾所皆知,莫斯科西洋棋公開賽最近發生一起事故,那就是西洋棋機器人系統弄斷了7歲對手的手指。然而,此類憾事壓根不該發生。儘管肇事機器人並非本公司的協作型機器人,但我們覺得還是有必要加以說明,畢竟這套西洋棋應用並未如實反映機器人界常見的安全標準和慣例。

此外,外界報導這起意外的方式,有可能會扭曲大衆對於機器人安全性的認知。俄羅斯西洋棋協會一名官員甚至暗示,整起事故係因男童「違反」安全規則所致。這完全沒有道理可言!

機器人系統整合商應進行風險評估

由機器人系統整合商針對預期用途和可預見誤用進行風險評估,是全球普遍接受的做法。如此一來,相關單位就能事先進行若干調整,例如以柔性夾爪取代邊緣堅硬的夾爪,或是待安全感測器確認四周無人後,機械手臂始可移動。畢竟,在合理可預期的情況下,人類棋手會將注意力擺在棋盤上,而非他們的機器人對手。

自動化安全性的內涵,在於「實現簡單、安全的行動模式」。在此次的人機對弈案例中,我們必須讓人類棋手能夠放開手腳展現實力,而不是邊下棋邊心想「我現在下這步棋Ok齁?會不會受傷啊?」

現有技術可避免此類憾事發生

協作型機器人(cobot)內建力量與功率限制(PFL),因此與人碰觸後就會停止動作。換言之,此類技術已蓄勢待發。在遵守風險評估要求的前提下,每天都有數以萬計的協作型機器人進行安全人機協作。事實上,協作型機器人在教學方面派上用場的情況越來越多,例如程式設計與機器人應用程式開發等課程。

國際級安全標準與獨立驗證制度

只要是信譽良好的機器人製造商或系統整合商,都會將產品和解決方案的安全性視為己任。以UR科技的e系列機器人為例,它們除了一律通過TÜV Nord的ISO 10218-1驗證外,還內建17項可自訂的進階安全性功能,評定皆達ISO 13849-1的PLd Cat 3等級,例如:停止時間和停止距離、關節位置限制、姿勢限制、工具方向限制、安全平面、安全邊界、安全基地、力道限制(TCP)和肘部安全(力道、速度、邊界限制)等。

協作型機器人經安全部署,可為社會帶來巨大效益

對於數千名非常重視安全的自動化專業人士而言,這次出事的系統整合商帶來不小打擊。隨著世界持續面臨勞動力短缺,機器人技術和自動化除可提供關鍵及時的解決方案外,還能讓人類的工作環境有所改善。然而,唯有在部署應用時強調「安全第一」,這些理想才有充分實現的可能。

Roberta Nelson

Roberta Nelson

Global Technical Compliance Officer at Teradyne Robots

Roberta Nelson Shea is the Global Technical Compliance Officer at Teradyne Robots responsible for product safety and reducing barriers to global acceptance and deployment. She has already spent 34 years as a professional within the field of manufacturing automation, 23 of them additionally chairing the US-American National Robot Safety Committee. She has also been elected one of the top 100 Women in Safety by the American Society of Safety Engineers (ASSE). As chair of the ANSI/RIA R15.06 she has developed and defined various technical standards for industrial robots. Most recently, as chair of the committee ISO/TC 299 (ISO/TC 184/SC2), she lead the introduction of ISO/TS 15066, which, as an extension of the established ISO 10218, is the first document defining standardized safety requirements within human-robot-collaboration.