當您考慮在產線中採用UR協作型機器人堆棧解決方案時,計算投資報酬率作為是否投資的決策顯得至關重要。若您正考慮採用UR協作型機器人進行堆棧作業,本文中彙整了您所需的所有重要資訊,協助您進行計算投資報酬率。您將會對堆棧機器人回收成本的速度感到無法置信。
Universal Robots 是全球協作型機器人(cobots)的領導品牌,廣泛應用於各種產業。我們的使命簡單明確:為任何人、任何地方提供自動化。
當您考慮在產線中採用UR協作型機器人堆棧解決方案時,計算投資報酬率作為是否投資的決策顯得至關重要。若您正考慮採用UR協作型機器人進行堆棧作業,本文中彙整了您所需的所有重要資訊,協助您進行計算投資報酬率。您將會對堆棧機器人回收成本的速度感到無法置信。
當您考慮在產線中採用UR協作型機器人堆棧解決方案時,計算投資報酬率作為是否投資的決策顯得至關重要。若您正考慮採用UR協作型機器人進行堆棧作業,本文中彙整了您所需的所有重要資訊,協助您進行計算投資報酬率。您將會對堆棧機器人回收成本的速度感到無法置信。
在本文中,您將會獲得在一般情境下,投資UR堆棧機器人所有成本的完整說明。以及在一般狀況下,我們所預估的投資報酬率。
進行模擬作業並驗證您的專案
首先,最重要的是判斷協作型機器人,是否可運用在您特定的堆棧環境中。堆棧作業簡單易做,但有時會因為某些堆棧變數組合,而變得較為棘手,例如產品重量、週期時間、棧板高度、棧板樣式及單一產線中不同產品數量等原因。
但別煩惱,您可在市面上找到答案。在實務中已證明模擬是一種有效方式,用於判斷您是否適用協作型機器人解決方案。一般最常見的模擬工具都支援UR機器人模型。但要進行模擬可能需要額外培訓,且許多模擬工具造價高昂。但並非總是如此。
我們的UR+合作夥伴Rocketfarm可為您提供堆棧環境的模擬。按照您提供的資訊提供模擬影片。本項模擬整合了UR模擬器,以及另一個UR+合作夥伴RoboDK的軟體,讓您一睹您的機器人在真實環境中的作業行為。本服務至2020年六月底前都是免費。作為進階堆棧應用套件上市的一部份,本套件剛才在我們全新的UR+應用套件(Application Kit)平台上發表。
觀看挪威的肉品製造商 Nortura ,如何部署帶吊掛視覺系統的 UR10 機器人,打造一套高效能的堆棧系統,而空間需求僅為一般解決方案的五分之一。
元件價格:
機器人堆棧設備由幾項基本元件組成。其中包含機器人、夾爪、堆棧軟體、一或多個感應器及底座。在最基本的情況下,若不算入機器人,您可用10,000到12,000歐元(約11,000到13,000美金)的價格購入品質良好的套件。
而機器人的價格則取決於需求,但一般來說,您可參考UR10 CB3系列到UR16e的價格,因為這些UR協作型機器人的臂長和負載,是堆棧作業的不二選擇。
*計算真正的投資報酬率並非單看節省的人力成本,還有諸多其他因素也應列入部署考量中。*工程成本
元件的價格易於比較。但工程成本就難以直觀對比。因為這部分需要更深入的瞭解才能夠進行計算。工程成本可區分為三大類別:
安裝成本因專案不同而異,但有了經認證的UR+堆棧套件,其元件和設置都經過優傲科技的測試和許可,避免產生任何意外。一名有經驗的自動化工程師可以在一天之內將堆棧套件安裝完成。
**安全性評估:**就算UR機器人通過嚴苛認證,可在人員旁邊進行作業,但任何完整的工業系統都需要依照適用的標準、認證及法規進行安全性評估。大部分製造業者都可以自主進行安全性評估,若否,UR生態系中的系統整合商通常也可單獨提供此服務,或將其包含在完整解決方案中。
**編程及重新編程:**在挑選堆棧機器人時很容易忽略這部分,但卻是差異最顯著的一環。所有UR機器人均內建堆棧程式。對許多堆棧應用來說,這個程式已十分夠用,但還有許多情況,您應考慮專門的堆棧軟體:
如果您的單一產品線生產多種產品,和/或時常有新產品;又或是您所需的堆棧樣式較為複雜;或如果週期時間下機器人必須一次從多處取物,專屬堆棧軟體(例如Rocketfarm的Pally)都能夠自動處理上述情況。
若您有需要,也可試用以Pally對UR堆棧機器人進行編程的網頁版Pallet Builder。如果您能夠拼出棧板,代表您也寫好了機器人堆棧的程式,實在是太棒了!
培圳:
重新規畫廠區:
安裝中停機:
輪班數量:
機器人壽命:
營運成本:
替代聘僱成本:
替代人事成本:
UR10 協作型機器人臂長 1,300 mm ( 51.2 ”),負載 10kg ( 22lbs ),是堆棧應用的熱銷機種。