Hamer, boor en aan de slag! Cobots in de meubelindustrie

Trends komen en gaan, zeker in de meubelindustrie. Zo staat de meubelindustrie steeds opnieuw voor de uitdaging ​​om vakkundig aan talrijke individuele eisen te voldoen. Cobots kunnen hier een antwoord bieden: fabrikanten integreren steeds vaker collaboratieve robots, zogenaamde cobots, in hun productie.

Cobots in de meubelindustrie | Universal Robots
Cobots in de meubelindustrie | Universal Robots

Trends komen en gaan. Dat is zeker het geval in de meubelindustrie. Zo waren massief eikenhouten kasten ooit een blikvanger in bijna elk huishouden, maar dat is nu wel anders. Het ontwerp van de eigen woning is meestal afhankelijk van de heersende opvattingen over mode enerzijds en individuele smaak anderzijds. Meubels zijn een middel om de eigen persoonlijkheid uit te drukken. Zo staat de meubelindustrie elke keer weer opnieuw voor de uitdaging ​​om vakkundig aan talrijke individuele eisen te voldoen.

Tegelijkertijd staat deze industrie bloot aan toenemende wereldwijde concurrentie en de daarmee gepaard gaande kostendruk. Collaboratieve robotica kan hier een antwoord bieden: fabrikanten integreren steeds vaker collaboratieve robots, zogenaamde cobots, in hun productie. Deze geautomatiseerde helpers maken inmiddels op veel plekken deel uit van het productieproces en worden onder meer ingezet voor montage-, schroef- en polijstwerkzaamheden.

Altijd een stap vooruit

Vakmensen in de meubelindustrie hebben te maken met bijzondere uitdagingen. Denk aan stof, lawaai of chemische oplosmiddelen. En bij handwerk zijn de ergonomisch omstandigheden vaak relatief ongunstig, wat veelal te maken heeft met eentonig of fysiek zwaar werk.

Om medewerkers te ontlasten en tegelijkertijd de productiesnelheid en proceskwaliteit te verbeteren, besloot de Zwitserse keukenfabrikant Franke Küchentechnik AG om collaboratieve robots in te zetten voor de productie van zijn keukenspoelbakken.

Franke nam de UR5-cobot al in november 2011 op in zijn productie. Sindsdien werken robots non-stop om na het persen van de aluminium spoelunit aan weerszijden bevestigingsblokken te lijmen. Dankzij de precieze montage kon enerzijds lijm worden bespaard, anderzijds werd de kans op fouten bij het verlijmen van de montageblokken verkleind. Dit creëerde nieuwe, interessantere en meer gevarieerde taken voor de medewerkers tijdens het productieproces.

TBD

Een UR5 ondersteunt de werknemers van Franke Küchentechnik AG in Zwitserland

Een van de grootste leveranciers van ruiten en spiegels voor meubels, keukens, gebouwen en de zonnecel-industrie Gern Glas besloot eveneens te investeren in robottechnologie om zijn concurrentiepositie verder uit te bouwen. Bij deze Deense fabrikant plaatst een UR5 kleine stukjes glas op de lopende band. Een andere cobot, een UR10, lijmt losse onderdelen aan elkaar.

De Universal Robots-robot is een compleet nieuw type industriële robot. We hoeven hem niet af te schermen zoals een normale robot en kunnen hem snel gebruiken voor verschillende taken. Hiervoor is geen programmeur nodig die drie dagen nodig heeft om te herprogrammeren en ook geen mechanica om de robot te verplaatsen.

Glenn Larsen, Technisch manager bij Gern Glas

Sneller polijsten met een cobot

Met name polijstwerkzaamheden vereisen een nauwkeurig afgestelde aandrukkracht. De Canadese fabrikant van hoogwaardige luidsprekers en subwoofers, Paradigm Electronics, stond voor de uitdaging dat de vraag naar de nieuwe luidsprekerserie groter was dan aanvankelijk verwacht. Dankzij de integratie van cobots in de productie van de fabriek in Toronto werd de doorvoer met de helft verhoogd en werd de korte termijn achterstand in de productie opgelost. Een cobot werkt nu zij aan zij in nauwe samenwerking met de specialisten. Het ontlast hen van zware polijstwerkzaamheden en voorkomt personeelstekorten.

Als er tijdens de productie te veel kracht wordt uitgeoefend, warmt het oppervlak op en wordt het tegenovergestelde effect bereikt. Het was dus een groot voordeel dat de kracht die de robot tijdens het werken op het onderdeel uitoefent, instelbaar is. (...).

John Phillips, Senior Manager of Production Services bij Paradigm Electronics
Teamwerk, maar dan anders: specialisten en cobots werken zij aan zij Onvermoeibaar en gelijkmatig: de cobot neemt deze eentonige taak met plezier overDankzij automatisering kan Paradigm Electronics zijn doorloop met 50% verhogen

De meubelindustrie staat ​​voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Om flexibel te blijven en efficiënt in te kunnen spelen op nieuwe vragen en markteisen, biedt de automatisering van de productie een goede oplossing. Collaboratieve robots kunnen snel en eenvoudig worden geïntegreerd in verschillende productielijnen, ongeacht de bedrijfsgrootte of het productieproces.

Christian Janse

Christian Janse

Sales Manager Benelux, Universal Robots

Christian Janse is the Sales Manager in Benelux for Universal Robots

Lokaal kantoor
  • Universal Robots USA, Inc
  • 27175 Haggerty Road, Suite 160
  • 48377 Novi, MI
Contact us: +1 844-462-6268
UR Hotline: + 1-844-GO-COBOT