--

Los cobots flexibles aumentan la calidad y reducen los costes de fabricación

Temar SP
Temar Sp. z o.o.

Temar Sp. z o.o.

Cuatro Cobots UR10e Reducen los Costos de Fabricación y Aumentan la Calidad en Temar.

Temar es un fabricante de accesorios de iluminación con sede en Polonia. La planta de fabricación familiar de la empresa ha desplegado cuatro cobots UR10e en sus procesos de soldadura para tareas de pick and place en el taller de pintura para atender una prensa y una máquina de corte por láser. Los factores decisivos para la selección de los cobots de Universal Robots fueron la facilidad de programación y operación, la funcionalidad para satisfacer las necesidades de la empresa, el largo alcance del brazo y la operación segura. Temar estima el retorno de la inversión en un máximo de 2 años. Los beneficios clave de la robotización son la reducción de los costes de fabricación y un impulso a la calidad de los productos finales.

Ver vídeo

En resumen

Temar es un fabricante de accesorios de iluminación con sede en Polonia. La planta de fabricación familiar de la empresa ha desplegado cuatro cobots UR10e en sus procesos de soldadura para tareas de pick and place en el taller de pintura para atender una prensa y una máquina de corte por láser. Los factores decisivos para la selección de los cobots de Universal Robots fueron la facilidad de programación y operación, la funcionalidad para satisfacer las necesidades de la empresa, el largo alcance del brazo y la operación segura. Temar estima el retorno de la inversión en un máximo de 2 años. Los beneficios clave de la robotización son la reducción de los costes de fabricación y un impulso a la calidad de los productos finales.

El objetivo de la transformación empresarial

de Temar era mejorar su competitividad a través de la robotización de los puestos de trabajo. La solución de automatización tenía que cumplir los criterios de seguridad, precisión y funcionalidad, así como un funcionamiento intuitivo. Además, el alcance del brazo robótico era importante, ya que tenía que permitir operaciones dentro de un radio de un metro con un sensor de fuerza preciso incorporado también.

Otro factor crucial fue la ergonomía de la colaboración hombre-máquina, ya que Temar quería una solución que pudieran implementar sin la necesidad de instalar cercas de seguridad. Temar estaba considerando el uso de robots industriales tradicionales, pero después de hablar con sus proveedores, resultó que este tipo de implementación sería demasiado compleja y costosa.

Temar

Industria Metal y mecanizado
País Europe
Número de empleados 5-25
Cobot utilizado UR10e
Video — Temar SP. z o.o, Polonia

Los cobots de Universal Robots han cumplido con nuestros requisitos. Necesitábamos el control total sobre el proceso de implementación y sobre las estaciones de trabajo automatizadas. El enfoque flexible de UR que nos permitió autointegrarnos fue una ventaja.

Arkadiusz Okoń, President, Temar

Los cobots UR transforman la planta de Temar

La automatización de la planta de fabricación de Temar se basó en los cobots UR que suministró el socio polaco ProCobot. El primer UR10e llegó en diciembre de 2019 y se implementó en la estación de soldadura. En 2020, se implementaron tres cobots UR10e más en la planta de Temar, en el taller de pintura, para operar con la prensa y el dispositivo láser. "Nuestros empleados se acostumbraron rápidamente a colaborar con los cobots: el trabajo de los operadores es encender y apagar el programa y supervisar la máquina. El equipo de ingenieros está contento con la nueva tecnología: nos hemos implementado y estamos expandiendo más operaciones de cobot a más estaciones de trabajo", dice Łukasz Okoń, Director Técnico de Temar.

"Los cobots de Universal Robots han cumplido con nuestros requisitos. Necesitábamos el control total sobre el proceso de implementación y sobre las estaciones de trabajo automatizadas. El enfoque flexible de UR que nos permitió autointegrarnos fue una ventaja", dice Arkadiusz Okoń, presidente de Temar. El trabajo de la operación del UR10e es tender la prensa, cargar y descargar los discos de acero. El robot está equipado con una pinza con ventosas conectadas a una bomba de vacío; de esta manera, el cobot mueve los discos de acero a la prensa y luego los paletiza. El UR10e utilizado en el taller de pintura estaba equipado con un electroimán. Su trabajo es mover los elementos producidos al transportador. El robot de soldadura está utilizando un accesorio de pistola estándar para fijar tapones especiales a los marcos metálicos de las lámparas. Los patrones de Soldadura se programan a través del colgante UR Teach. La célula, incluidos el cobot y el láser, aún está en preparación.

Primer UR10e implementado en Temar al proceso de soldaduraDirector Técnico de los programas temar cobots UR10e

Reducción de costes y mejora de la calidad de producción

Temar aprecia el proceso de programación fácil de usar del cobot. Además, las funciones listas para usar y los scripts intuitivos fueron útiles. Antes de continuar con la implementación, los ingenieros de Temar se sometieron a un programa de capacitación básica y avanzada en el Centro de Capacitación Autorizado de la UR administrado por ProCobot. También se han beneficiado de los módulos de formación gratuitos que se ofrecen en línea a través de la Universal Robots Academy.

"Al principio, nos resultó difícil desarrollar una solución adaptada a nuestros requisitos para el proceso de soldadura, sin embargo, con un poco de ayuda de los expertos de UR hemos logrado crear un buen programa", recuerda Łukasz Okoń. La apuesta de Temar por su desarrollo tecnológico ha hecho de la empresa un fabricante más competitivo y un empleador más atractivo: las tareas más tediosas y engorrosas ahora las realizan los robots colaborativos.

"Sin embargo, nuestros hallazgos indican que un cobot está realizando tareas a un ritmo similar al de los humanos, con una calidad más alta y repetible. En los actuales mercados altamente competitivos, la calidad del producto es crucial y gracias a los cobots UR también pudimos reducir significativamente nuestros costes”, concluye Arkadiusz Okoń, presidente de Temar.

UR10e tendido automatizado de la prensa y paletizado de elementos mecanizados en TemarElementos de soldadura UR10e con uso de pistola estándar

Retos de automatización resueltos:

  • Mejora de la calidad del producto
  • Reducción de costes
  • Se logra una colaboración segura
  • entre humanos y robots Empleados aliviados de tareas engorrosas y tediosas

Impulsores clave del valor:

  • Manejo fácil e intuitivo de robots colaborativos
  • Conversión rápida a un nuevo proceso
  • Control total sobre la implementación y los procesos que involucran cobots
  • Alcance del brazo por encima de 1 metro
  • Seguridad de uso sin vallado

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Soldadura con pistola
  • Manipulación de elementos durante el paletizado
  • Apoyo a los procesos de producción en el taller de pintura
  • Cooperación con un láser

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal