Los cobots UR aumentan la producción en un 75%
En resumen
Shruti Engineers es una micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), con sede en Pune. La empresa de 10 hombres fabrica componentes de ensamblaje para líneas automotrices. Antes de instalar un cobot, su producción era limitada. Sin embargo, ahora han podido aumentar la producción diaria en un 75% gracias a un UR10.
Los ingenieros de Shruti se dieron cuenta de que los cobots son asequibles, fáciles de usar y programar, aumentan la eficiencia y son seguros de usar en la fuerza laboral humana. Shruti Engineers tenía una pequeña fuerza de trabajo, trabajando en una sola planta, con una producción limitada a 300 piezas de máquinas por día. La empresa se dio cuenta de que necesitaba buscar la automatización para aumentar la producción.
Shruti Engineers
SUHAS PITKE, Shruti EngineeringHay varios beneficios de tener un cobot. Compré una máquina nueva hace solo 15 días y también planeo tener un robot colaborativo instalado en esa máquina.
Aumento de la producción diaria
Desde que Shruti Engineers desplegó su primer robot colaborativo, un UR10, la producción diaria ha crecido de 300 a 400 piezas con un aumento de la eficiencia de la máquina y una reducción del tiempo de inactividad. Como el UR10 es un cobot, es seguro para los humanos trabajar a su alrededor, lo que facilita su uso. La programación del cobot de Universal Robots es tan simple que los operadores de Shruti Engineers aprendieron a programarlo en un día; de hecho, los trabajadores sienten que operar el cobot es tan fácil como usar un teléfono inteligente.
"Hay varios beneficios de tener un cobot. Compré una máquina nueva hace solo 15 días y estoy planeando tener un robot colaborativo instalado en esa máquina también", dice Suhas Pitke, propietario de Shruti Engineers.



Retos de automatización resueltos:
Aumento del 75% en la producción diaria Garantiza que los productos lleguen a los clientes a tiempo para que no se interrumpa la línea Productos de mayor calidad Cobot(s) Desplegados: 1 UR10
Impulsores clave del valor:
Asequible, incluso para una MIPYME india Reducción segura y colaborativa del tiempo de inactividad Programación e implementación sencillas incluso para operadores no cualificados Paso hacia la Industria 4.0
Tareas resueltas por robots colaborativos:
Carga y descarga de máquinas CNC
Ponte en contacto con Universal Robots
Miles de empresas confían en robots colaborativos para...
- Aumentar la productividad
- Adaptarse a la demanda cambiante de productos
- Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
- Reducir la escasez de personal