<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Saltar al contenido principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/247688db61/runner-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/98937e3a09/runner-desktop.png

Los cobots UR flexibles admiten 10 aplicaciones diferentes

Xiamen Runner Corporation

En resumen

Uno de los mayores fabricantes mundiales de accesorios de baño y autopartes, Xiamen Runner Industrial Corporation en China, ha instalado 64 robots UR para mejorar la eficiencia del proceso de producción mediante el establecimiento de una línea de producción altamente eficiente, flexible y confiable. Los robots de UR se instalan en 10 aplicaciones diferentes que van desde el moldeo por inyección, el cuidado de máquinas, las pruebas de gases y el montaje de productos.

Antes de implementar los robots de UR, la mayoría de las operaciones en Runner Corporation eran manuales y la fatiga del operador planteaba riesgos tanto para la seguridad como para el rendimiento del producto. La empresa se dedicó a desarrollar una línea de producción altamente eficiente, flexible y confiable.

“Nuestro objetivo es satisfacer la demanda del mercado mejorando la eficiencia del proceso de producción. Universal Robots nos sorprendió con su eficiencia y la calidad, que es mucho más alta que los robots tradicionales", dice William Xie, ingeniero jefe de Xiamen Runner Corporation.

Xiamen Runner Corporation

Industria Furniture and Equipment
País Asia
Número de empleados 1000+
Cobots utilizados UR3, UR5 and UR10
Vídeo — Robot UR3, UR5, UR10, Xiamen Runner, China

El robot colaborativo es una poderosa innovación en el sector de la fabricación industrial, que permite una producción automatizada con una flexibilidad sin precedentes

Mr. William Xie, Chief Engineer
Adiciones innovadoras y flexibles

Adiciones innovadoras y flexibles

Los Universal Robots de Runner se instalaron, ajustaron y pusieron en producción rápidamente:

"Con UR, un nuevo proyecto puede estar en marcha en una semana, mientras que se tarda hasta seis meses en preparar un robot tradicional", dice Yiping Chen, gerente de automatización de Xiamen Runner Corporation.

Con juntas flexibles y tamaño compacto, los robots pueden trabajar en tándem, compartiendo el mismo espacio de trabajo en áreas con limitaciones de espacio. Otra innovación en Runner es ampliar el alcance y la eficiencia de los robots UR instalando el robot en un riel deslizante, eliminando la necesidad de mover una máquina fija mientras se soporta la operación de múltiples estaciones de trabajo.

Recogida y colocación guiadas por la visión

Recogida y colocación guiadas por la visión

Al preinsertar una pieza, un robot UR puede operar tres conjuntos de máquinas de moldeo por inyección. Con una herramienta de seis pinzas montada en una articulación de muñeca flexible, el robot cambia rápidamente a cualquier posición de carga.

Los robots UR realizan el montaje del producto cogiendo una tuerca de la salida del disco de vibración y colocándola en el punto, recogen la pieza a mecanizar y finalmente retiran los productos montados. El pick and place guiado por visión también es una tarea que ahora realizan los robots UR equipados con un sistema de visión para localizar con precisión las piezas. El sensor de visión ubica el objeto y su nomenclatura en un transportador y bloquea la pinza en objetos colocados al azar.

Los cobots UR aumentan el rendimiento del producto

Los cobots UR aumentan el rendimiento del producto

Runner ha sido testigo de un fuerte aumento en el rendimiento de sus productos desde el despliegue de los robots UR, mientras que la redistribución de los puestos de trabajo ayudó efectivamente a reducir la tasa de rotación de empleados de la empresa.

"A medida que los robots colaborativos se desarrollen y se adopten ampliamente, la automatización ya no estará asociada con la producción en masa de productos estandarizados. Las líneas de producción automatizadas permitirán pequeños volúmenes de varios productos personalizados. Soy muy positivo ante la perspectiva de Universal Robots", dice el Sr. Xie.

Retos de automatización resueltos:

  • Asignación de recursos internos más racionalizada.
  • Optimización de la producción y aumento de la competitividad.
  • Capacidad para abordar ejecuciones de producción de alta mezcla/bajo volumen.

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla
  • Configuración rápida
  • Colaborativo y seguro
  • Implementación flexible

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Envasado y paletizado
  • Etiquetado

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal