--

La automatización cobot aborda la escasez de mano de obra y aumenta la producción en un 40%

Industrias de PLC

En resumen

La instalación de dos robots UR10 en el sitio de producción de PLC Industries en Singapur ha aumentado la producción en un 40% sin contratar a más personas. Gracias a la flexibilidad de los brazos robóticos y a la mínima supervisión requerida, ahora un trabajador puede atender cuatro máquinas CNC.

La escasez de mano de obra cualificada junto con el aumento de los costes materiales e inmobiliarios se han convertido en grandes problemas para las empresas en Singapur. Industrias PLC, un proveedor de servicios en ingeniería de precisión, decidió que la automatización de sus líneas de producción ayudaría a enfrentar los desafíos y comenzó el proceso a principios de 2014.

Como la seguridad es una prioridad, una de las principales preocupaciones era que el diseño de la línea de producción requería que los trabajadores estuvieran muy cerca de los robots. La gerencia quería asegurarse de que los robots seleccionados pudieran operar de manera eficiente y segura dentro de espacios confinados.

PLC industries

Industria Metal and Machining
País Asia
Número de empleados 50-100
Cobots utilizados UR10
Vídeo — Robot UR10, Industrias PLC, Singapur

¿Cómo lo hicieron?

Al completar las evaluaciones de riesgos necesarias, PLC Industrias recibió la confirmación de que los robots UR10 no necesitan protección de seguridad e invirtió en dos UR10. «Es muy alentador ver que mis compañeros se sienten totalmente cómodos trabajando junto a los robots. Poder trabajar sin miedo es una ventaja definitiva para todos nosotros. El enfoque mejorado que todos ahora poseen proviene de una menor fatiga y mayores niveles de concentración. Esto reduce significativamente la posibilidad de que ocurra un accidente", dice Yeo Hock Lee, Gerente de Ingeniería de Industrias PLC.

Otra característica de UR10 que resultó valiosa para las Industrias de PLC es la fácil programación. Debido a las limitaciones de espacio y la falta de mano de obra, era esencial que cada robot pudiera dar servicio a dos máquinas CNC. Gracias a la flexibilidad del UR10, un solo trabajador ahora puede atender cuatro máquinas CNC, lo que ha aumentado la producción en un 40% y ha aumentado la variedad de producción.

Es muy alentador ver que mis compañeros se sienten totalmente cómodos trabajando junto a los robots. El enfoque mejorado que todos poseen ahora proviene de una menor fatiga y mayores niveles de concentración.

Yeo Hock Lee, Engineering Manager
Robot colaborativo UR10, Industrias PLC, SingapurRobot colaborativo UR10, Industrias PLC, Singapur

Retos de automatización resueltos:

  • Múltiples máquinas que atienden con un solo robot ahora son posibles sin el uso de protecciones de seguridad.
  • Plazo de amortización :12 meses.

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla
  • Configuración rápida
  • Implementación flexible
  • Colaborativo y seguro

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Carga y descarga de máquinas CNC

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal