<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/9d66f12ba3/case-story-magneti-marelli-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/162b2112a2/case-story-magneti-marelli-full.png

Los cobots UR aumentan la velocidad de la línea de montaje en un 25%

Magneti Marelli Eslovaquia

En resumen

Magneti Marelli es una empresa internacional especializada en el diseño y fabricación de sistemas y componentes de alta tecnología para el sector de la automoción. La empresa buscaba una solución a largo plazo para reemplazar las tareas monótonas realizadas por los operadores de producción, que al mismo tiempo no podían trabajar más rápido sin errores. Encontraron la solución óptima y funcional en los cobots de Universal Robots.

El objetivo era reducir la tasa de error en la línea de montaje, causada principalmente por los empleados actuales. La solución debía ser capaz de completar la automatización de varias tareas repetitivas de pick & place en toda la instalación de producción, como enchufar piezas de plástico muy pequeñas en los componentes.

Magneti Marelli

Industria Automotive and Subcontractors
País Europe
Número de empleados 1000+
Cobots utilizados UR5, UR5e, UR10
Video — Magneti Marelli, Eslovaquia

Todos nuestros cobots de Universal Robots son seguros para nuestros empleados. Las personas disfrutan trabajando con ellos y se alegran de haberlos liberado de un trabajo monótono y repetitivo. Al personal le encantan tanto los cobots que incluso les pusieron nombres. El retorno de la inversión en los cobots, incluso con la mecánica de toda la estación, fue de un año.

Lubomír Graca, Head of the technological department, Magneti Marelli Slovakia

La solución

"Encontramos una solución efectiva en los cobots de Universal Robots", dice Lubomír Graca, jefe del departamento tecnológico de Magneti Marelli Eslovaquia. “Nos sorprendió gratamente la facilidad de instalación y programación de los cobots, las soluciones UR+ ofrecidas y el soporte del integrador de sistemas. " Las soluciones UR+ son productos plug & play certificados para funcionar sin problemas con cobots UR."

La empresa utiliza actualmente cuatro cobots UR para instalar los componentes principales en placas de circuito, que no pueden ser operados por máquinas automáticas tradicionales debido a las grandes dimensiones del paquete o de los propios componentes. Los cobots UR10, UR5 y UR5e seleccionan los componentes individuales, como los conectores o los componentes principales, directamente del paquete del proveedor. Esto se hace con el RG2 Collaborative Gripper de OnRobot, certificado como producto UR+. Los componentes se montan en placas de circuito en la cinta transportadora, que forma parte de la línea de producción.

Velocidad de la línea de Ensamblaje aumentada en un 25%

Velocidad de la línea de Ensamblaje aumentada en un 25%

Los cobots minimizaron los riesgos de un mal manejo de los componentes y las placas de circuitos. Al mismo tiempo, la línea de montaje se ha acelerado en un 25% gracias al movimiento de componentes de máquinas pick & place caras. Los dos primeros cobots UR han estado en funcionamiento durante casi 1,5 años en líneas de producción 24/7. Otras dos aplicaciones de UR están actualmente en preparación, Magnetti Marelli Eslovaquia también está terminando los estudios de su posible uso futuro en otros tipos de aplicaciones.

Seguridad primero

Seguridad primero

"Debido a la instalación de robots colaborativos en la línea de montaje, es seguro que los humanos trabajen a su alrededor", dice Graca. "Nuestros empleados trabajan con los cobots regularmente y están contentos de que les haya aliviado del trabajo monótono y repetitivo", dice, y agrega que al personal le encantan tanto los cobots que incluso les dieron nombres. El retorno de la inversión en cobots, incluso con la mecánica de toda la estación, fue de un año. Un cobot fue capaz de reemplazar a los operadores en cuatro turnos. Al mismo tiempo, Magneti Marelli Eslovaquia fue capaz de aumentar la velocidad de la línea de montaje y eliminar los problemas de calidad.
"Después de nuestra experiencia e implementación exitosa de cobots, planeamos extender su uso en todas nuestras líneas de ensamblaje y estamos constantemente buscando otras aplicaciones que podamos usar en producción", explica Graca.

Empresa de alta tecnología

Empresa de alta tecnología

Magneti Marelli es una empresa internacional especializada en el diseño y fabricación de sistemas y componentes de alta tecnología para el sector de la automoción. Combinando calidad, tecnología y versatilidad, la compañía suministra a los principales fabricantes de automóviles en Europa, América del Norte y del Sur y Asia. Hay dos divisiones en Eslovaquia, Electronic Systems y Powertrain, ambas ubicadas en el Parque Industrial de Kechnec. Más de 1.300 personas están empleadas en ambas divisiones. La división de Sistemas Electrónicos fabrica cuadros de mando, sistemas de navegación y ordenadores de a bordo que forman parte de la electrónica de automoción. Los principales productos de la división Powertrain son los aceleradores, los colectores de succión y las bombas GDI (alta presión). PSA, BMW, Fiat y Renault son los clientes más importantes para Magneti Marelli en términos de volumen.

Retos de automatización resueltos:

  • Tasa de error eliminada en la línea de montaje
  • Alivió a los empleados actuales de tareas monótonas y repetitivas
  • Automatización del proceso de montaje de las piezas de entrada en las placas de circuito
  • Proporcionó acceso seguro y fácil a la aplicación para los empleados

Impulsores clave del valor:

  • IMPULSORES DE VALOR CLAVE:
  • configuración rápida de la solución
  • Minimización de tareas rutinarias
  • Aumento de la velocidad de producción en un 25%
  • Retorno de la inversión en menos de un año
  • Flexibilidad de la solución

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Ensamblaje
  • Recoger y colocar

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal