<link rel="stylesheet" href="styles-HECP4DDU.css"> Saltar al contenido principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/e562bb8905/endutec-gmbh_mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/249d41a882/endutec-gmbh_desktop.png

Cobot admite máquinas CNC para trabajar a plena capacidad

Endutec GmbH

En resumen

En el fabricante de máquinas especiales Endutec, un UR10e es responsable de alimentar una máquina CNC. El robot ayuda a la empresa a utilizar sus máquinas a plena capacidad al hacerse cargo del turno de noche, ofreciendo flexibilidad y beneficios de ahorro de espacio.

El desafío

Endutec GmbH se basó en piezas compradas para construir sus máquinas especiales. Con el fin de ser más independiente aquí y mantener una alta calidad fiable de las piezas de la máquina, el Director General Andreas Flieher decidió comprar sus propias máquinas CNC y producir las piezas de trabajo él mismo. Para que esto sea económicamente beneficioso, la empresa también tiene que ser un fabricante contratado que ponga las máquinas CNC a trabajar también en piezas para otras empresas.

Sin embargo, debido a la falta de trabajadores calificados, Endutec no pudo establecer una operación de dos turnos. El turno de noche se quedó sin llenar, y la empresa se enfrentó al gran reto de no poder utilizar sus máquinas a pleno rendimiento.

Endutec GmbH

Industria Metal and Machining
País Europe
Número de empleados 5-25
Cobots utilizados UR10e
Vea cómo los cobots UR permiten la fabricación sin luces

La solución

Endutec decidió automatizar la alimentación de una máquina CNC. La empresa desarrolló su propia estación de carga para ello. El UR10e retira las piezas de trabajo de un bastidor. Incluso los componentes pesados y difíciles de manejar están colocados de tal manera que el cobot puede recogerlos cómodamente y depositar las piezas fresadas de nuevo. Dado que algunas de las piezas de trabajo son afiladas y pesadas, la estación de aplicación y carga está equipada con la protección de seguridad necesaria.

A pesar de la necesidad de una jaula de seguridad, la estación de carga ahorra espacio y es flexible. Si es necesario, se puede mover fácilmente con una carretilla elevadora y, después de que se hayan configurado las medidas de seguridad, puede cargar otra máquina CNC.

Endutec comparó varios sistemas de robots por adelantado e involucró a sus empleados en el proceso de selección desde el principio. Los cobots de Universal Robots fueron particularmente convincentes debido a su fácil programación y manejo. Endutec eligió un modelo e-Series. Este modelo tiene un sensor de fuerza-par integrado, que permite la inserción precisa de las piezas de trabajo en los accesorios de viruta.

El resultado: los empleados disfrutan trabajando con la UR10e e incluso la utilizan más de lo previsto. De esta manera, el cobot no solo se hace cargo del turno de noche, sino que también alivia a los trabajadores calificados del monótono trabajo de incrustación durante el día. En cambio, utilizan el tiempo para configurar nuevos programas CNC. Esto evita errores y hace que la producción sea mucho más eficiente.

Lo bueno del cobot es que los empleados lo ven como un colega. Cuando terminan de trabajar por la tarde, simplemente entregan los pedidos restantes al robot, que los completa durante la noche. ¿A quién no le gusta un colega así?

ANDREAS FLIEHER, Managing Director
Aplicación cobot UR10e, Endutec GmbH, AlemaniaAplicación cobot UR10e, Endutec GmbH, Alemania

Retos de automatización resueltos:

  • Piezas de fresado CNC

Impulsores clave del valor:

  • Programación sencilla y control
  • Ahorro de espacio y seguridad
  • Preciso, fiable y flexible
  • Estable

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Carga de una máquina CNC

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal