<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/81a6675d17/case-story-comprehensive-logistics-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/7c04586f3f/case-story-comprehensive-logistics-full.png

Universal Robots se encarga de la inspección de misión crítica

Comprehensive Logistics

En resumen

Un robot colaborativo Universal Robots UR10 equipado con una cámara de visión permite al fabricante por contrato con sede en Ohio alcanzar el 100%de calidad en el subconjunto de motores de automóviles.

En la línea de montaje en forma de herradura en Youngstown, Ohio, las piezas del motor se mueven como un reloj en un transportador con un intervalo de tiempo de 60 segundos para cada estación, sin dejar margen de error. A medida que los subconjuntos de la cuna del motor llegan al final de la línea, la empresa debe inspeccionar que cada subconjunto, que incluye un conector crítico del mazo de cables del engranaje de dirección, esté completamente asentado y bloqueado. "Si hay una conexión suelta intermitente o está conectada y no está bloqueada en su lugar, puede causar una pérdida intermitente o completa de la dirección asistida, que es un nivel 8 en la escala de gravedad", dice Mike O’Keefe, superintendente de ensamblaje de valor agregado en Comprehensive Logistics. "Es un modo de falla que pone en peligro la vida, por lo que debemos asegurarnos de que esos clips estén bloqueados en su lugar con un 100 por ciento de confianza." O’Keefe también explica el desafío. "En toda la industria, la inspección manual es solo un 80 por ciento eficiente, por lo que buscábamos una inspección de calidad repetible a través de un sistema automatizado", dice.

Sin embargo, este proceso estaba causando dolores de cabeza al fabricante de Ohio, ya que el sistema estacionario de múltiples cámaras que la empresa implementó no podía colocar las cámaras en lugares estrechos y no era tan repetible como el fabricante necesitaba. "Los datos recopilados por el sistema de cámara no eran tan puros", añade O’Keefe, quien también experimentó con un robot estilo sonda que no cumplía con los requisitos de repetibilidad.

La empresa comenzó a investigar alternativas. La solución tendría que ser compatible con los requisitos de tiempo de actividad de Comprehensive Logistics, ser fácil de usar y tenía que integrarse fácilmente con los procesos y las personas en la línea. «Teníamos que encontrar algo que no contribuyera a un posible problema de seguridad», explica O’Keefe. "Miramos a Universal Robots y rápidamente nos dimos cuenta de que se trataba de un robot económico y ligero que podía mover una cámara de visión a las posiciones correctas de forma segura y repetible. La destreza del Universal Robot le permite llegar debajo de donde están los puntos críticos de la misión y ser 100 por ciento repetible".

Comprehensive Logistics

Industria Automotive and Subcontractors
País North America
Número de empleados 100-500
Cobots utilizados UR10

Universal Robots nos brindó la oportunidad de posicionarnos firmemente y ofrecer una calidad del 100 por ciento

Mike O’ Keefe, Value-added Assembly superintendent, Comprehensive Logistics

La solución

La aplicación llave en mano fue desarrollada por Automation Zone, un integrador de sistemas certificado de robots de UR con sede en Ohio.

A pesar de utilizar recursos externos, el precio de la aplicación en general seguía siendo rentable. El superintendente de montaje de Comprehensive Logistics detalla cómo el robot que ejecuta una operación de tres turnos se pagaría solo en unos siete meses. "En cuanto al hardware del robot, el ROI probablemente sea inferior a cuatro meses", dice, y añade que este cálculo no tiene en cuenta la eliminación de tarifas del cliente debido a problemas de calidad. "Debido a que obtenemos una calidad del 100 por ciento del robot UR, creo que el período de amortización sería aún más corto, sabiendo que estamos protegidos contra las penalizaciones".

Producción estable

Producción estable

El robot colaborativo UR10 montado en el techo de Universal Robots está equipado con una cámara de visión y se mueve rápidamente entre los puntos de inspección, tomando una imagen de cada conexión antes de que se retraiga a una posición de "inicio" y espere a que se inspeccione el siguiente ensamblaje.
O’Keefe destaca el tiempo de actividad logrado desde que el UR10 se hizo cargo de la inspección de la cuna del motor. “El UR10 ha estado funcionando durante dos años en operaciones de dos o tres turnos durante todo el día." La aplicación también está preparada para el futuro para nuevas versiones de motores. Si el cliente proporciona nuevos requisitos o diferentes criterios de inspección, es fácil añadir puntos de inspección de calidad al proceso. "Nuestro integrador simplemente marca de forma remota, actualiza lo que se necesita y nos guía a través del proceso", dice O’Keefe.

Seguridad incorporada

Seguridad incorporada

Universal Robots está clasificado como un robot colaborativo, o cobot, debido al sistema de seguridad incorporado que hace que el brazo del robot deje de funcionar automáticamente si se encuentra con objetos o personas dentro de su ruta. Esto significa que Comprehensive Logistics podría hacer que el UR10 opere justo al lado de los empleados en la línea. "No necesitábamos tener las incómodas cortinas de luz u otros tipos de protección que se requieren con algunos de los sistemas robóticos estándar en la industria", dice O’Keefe, enfatizando la capacidad del robot para iniciar y detener fácilmente a mitad del ciclo. "Si la inspección falla, podemos volver a inspeccionar solo la parte fallida del ciclo. Por lo general, si tienes un robot independiente, volverá a ejecutar todo el proceso, lo que me lleva a lo largo de mi ciclo." Con el tiempo takt de 60 segundos en cada estación, el tiempo de ciclo en la línea de montaje se establece en aproximadamente 48 segundos, y el cobot de UR tarda aproximadamente 32 segundos en pasar por la inspección, lo que permite suficiente tiempo para que la repetición falle sin que toda la línea se detenga.

Solución sostenible

Solución sostenible

La inspección visual realizada por el UR10 es el último paso en la línea de montaje de ritmo rápido, donde el tiempo de actividad es crucial. "Las soluciones anteriores causaron interrupciones frecuentes, pero ese no es el caso de Universal Robots, no hemos tenido averías en dos años de operación", dice Mike O’ Keefe, superintendente de ensamblaje de valor agregado de Comprehensive Logistics.

Mission Critical

Mission Critical

Comprobar el montaje correcto de los complementos para el mazo de cables del engranaje de dirección es fundamental. Si hay una conexión intermitente causada por un conector que no está completamente asentado y bloqueado en su lugar, puede causar una pérdida de la dirección asistida, que es un nivel 8 en la escala de gravedad, lo que significa un modo de falla potencialmente mortal.

Los productos

Los productos

Comprehensive Logistics es un proveedor logístico externo líder de operaciones de almacén de alto volumen y alta velocidad, incluida la capacidad de subensamblaje de valor agregado certificada ISO e IATF. Comprehensive Logistics implementa soluciones llave en mano que abarcan; integración de sistemas de TI patentados; sistemas de inteligencia de gestión de almacenes y patios; secuenciación de piezas; fabricación de subconjuntos; preparación de kits; reempaquetado de piezas; gestión de contenedores retornables; cross-docking; gestión internacional de materiales entrantes/salientes; y transporte de lanzadera dedicado.

Los empleados de Comprehensive Logistics podrían ver más colegas cobot en el futuro. "Si a Comprehensive Logistics se le otorgan más construcciones de ensamblaje, podríamos replicar este proceso en otras líneas si el cliente tiene puntos de inspección de misión crítica que deben tener una calidad del 100 por ciento", dice O’Keefe.

Desafíos de automatización resueltos

  • Se ha conseguido un 100%de calidad en el montaje de motores de automoción
  • Capacidad para automatizar sin jaulas de seguridad, lo que permite una operación paralela con los trabajadores de línea
  • Cero mantenimiento sin paradas ni interrupciones de la línea
  • Aplicación a prueba de futuro, que permite cambios en la inspección de las construcciones del motor

Impulsores de valor clave

  • 4 meses de ROI en el UR10, 7 meses en toda la aplicación desarrollada por el integrador
  • Programación sencilla
  • Colaborativo y seguro
  • Funcionamiento continuo sin necesidad de recalibración después de volver a realizar la prueba

Tareas resueltas por robots colaborativos

  • Inspección de calidad de visión de subconjunto de motores de automoción

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal