<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Saltar al contenido principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/8083be37a6/aurolab-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/4145d2a6ac/aurolab-desktop.png

Cómo los cobots están apoyando la eliminación de la ceguera

Aurolab

En resumen

Durante los últimos cinco años, los robots universales se han asociado con Aurolab, una parte integral de los sistemas de cuidado ocular de Aravind. Es una organización de salud sin fines de lucro en India cuyos productos se exportan a más de 130 países en todo el mundo, con mercados focales como India, África, América Latina, América Central y el sudeste asiático.

Entre las soluciones

que Aurolab ofrece a ONG y hospitales de todo el mundo se encuentra su kit de cataratas, que consta de productos utilizados en la cirugía de cataratas, así como lentes intraoculares que ayudan a las personas a recuperar la visión después de la operación.

Precisión y exactitud fueron fundamentales para todo el proceso de fabricación de las lentes intraoculares, para tareas como la manipulación de materiales y la selección y colocación de los componentes. Así, Aurolab colaboró con uno de los distribuidores de Universal Robots en India, GI India Automation and Systems Pvt. Ltd. para optimizar sus procesos de fabricación.

Aurolab

Industria Medical & Cosmetics
País India
Número de empleados 500-1000
Cobot utilizado UR5
Vea cómo los cobots UR manejan las lentes Aurolab
Seguridad primero

Seguridad primero

Los robots tenían que ser seguros y cómodos para que el personal los operara. Además de encajar a la perfección con la fuerza laboral, los cobots de Universal Robots se seleccionaron por su asequibilidad, consumo de energía reducido y seguridad, lo que garantizó que la medida de parada protectora apague la energía cuando se le aplica una carga.

La fiabilidad de nuestros productos se verificó después de que se estableciera la prueba de concepto del primer cobot en Aurolab, tras lo cual se añadieron siete más. Con la incorporación de robots colaborativos a su proceso, Aurolab descubrió que había un aumento masivo del 15% en la producción de productos, con más de 2 000 000 de lentes por año.

Con la visión de Aurolab para comprender los beneficios de los robots colaborativos, las personas ahora se están beneficiando y recuperando su visión más rápidamente.

Retos de automatización resueltos:

  • Tareas principales atendidas que requerían flexibilidad, productividad y confiabilidad
  • Mayor productividad y calidad
  • ROI inferior a 2 años

Impulsores clave del valor:

  • Precisión de repetibilidad de 0,1 mm
  • De naturaleza fácil, segura y colaborativa
  • Costes de funcionamiento más bajos: no se requiere amc y el consumo de energía es extremadamente bajo
  • Puede funcionar sin jaula (sujeto a evaluaciones de riesgo de aplicación) en áreas con limitaciones de espacio

Tareas resueltas por robots colaborativos:

  • Manipulación de material
  • Recogida y colocación

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal