--

Solución de cámara UR utilizada por los principales estudios de televisión

Arcam Robotics system

En resumen

XD Motion ofrece a los canales de noticias una solución completa de control de cámaras (robótica - hardware - software) con su sistema robótico Arcam. La solución, ya aclamada por los canales de televisión europeos e internacionales por su innovación y gran flexibilidad de uso, se compone de un brazo universal de robots UR10, un controlador específico, un software fácil de usar y una cámara de difusión.

Todos los días, los directores de televisión necesitan ejecutar miles de movimientos de cámara para los programas que dirigen con cada vez menos personal disponible. Esto los pone en una situación muy difícil: tener que controlar diferentes cámaras simultáneamente con la posibilidad de repetir movimientos. Por lo tanto, es esencial contar con un robot multieje fácilmente programable capaz de trabajar junto a los humanos con total seguridad. Esto permite la creación de un sistema que puede controlar todas las cámaras en cualquier unidad y, por lo tanto, simplifica el trabajo de la sala de control, centraliza el control de la cámara para los operadores y permite a los directores lograr un estilo distintivo en cada programa.

Arcam Robotics system

Industria Electronics & Technology
País Europe
Número de empleados 5-25
Cobots utilizados UR10

La solución

"Lo que hace que nuestra solución sea especial es que creamos un software intuitivo y fácil de usar que optimiza el uso de las cualidades intrínsecas de este robot, es decir, su repetibilidad y su precisión", explica Pascal Gautier, cocreador del sistema robótico ARCAM.

XD Motion desarrolla herramientas fáciles de usar para el control de movimiento de cámaras montadas en robots industriales. Después de varias pruebas, eligieron el [brazo robótico] UR10 de 6 ejes de Universal Robots (/%7BlocalLink: 32062%7D), que consideran el mejor del mercado. Ligera, fácil de programar y capaz de adaptarse a las necesidades de la industria de la televisión, la solución XD Motion viene con una aplicación de joystick especialmente diseñada para que los usuarios puedan definir diferentes puntos de forma para crear bucles.

Según Benoit Dentan, CEO de XD Motion, "esta tecnología simplifica la estación de trabajo del operador de la sala de control, facilita la ejecución de movimientos previamente complejos y le permite programar rutas originales e infinitamente repetibles y almacenarlas de forma totalmente autónoma para cada programa".

Sistema robótico Arcam

Sistema robótico Arcam

Después de 3 años en desarrollo, el SISTEMA ROBÓTICO ARCAM está actualmente desplegado en los estudios de televisión de grandes grupos a nivel internacional: EEUU (Riot Games), China (CTV), en Europa (Bélgica, Hungría, Eslovaquia, Suiza, etc.), en Francia (LCI, Equidia, Les Echos-Le Parisien, etc.) y se ha desplegado desde el principio en Cnews, InfosSport+ y Canal+. Los estudios de televisión eligieron la solución XD Motion en gran parte debido a su simplicidad de uso, en particular gracias a los brazos robóticos UR integrados en el sistema, que son muy fáciles de programar.

Laurent d 'Auria, Director de Operaciones del Grupo Canal+, explica: “Gracias a esta herramienta, ahora podemos beneficiarnos del valor añadido artístico. En otras palabras, una cámara capaz de movimientos perpetuos y variados con una repetibilidad infinita. Podemos volver a grabar o modificar durante nuestras transmisiones en vivo sin ningún coste de mano de obra adicional." XD Motion trabajó en la facilidad de uso de su software de control con los operadores de Canal+, asegurando que la solución pueda programar movimientos regulares y operar sin requerir la participación de operadores ya ocupados con vistas de cámara, iluminación, etc.

Liberar el poder de la realidad aumentada

Liberar el poder de la realidad aumentada

El robot es compatible con las últimas tecnologías de realidad aumentada gracias a una caja de interfaz de SINCRONIZACIÓN AR, y también se puede controlar de forma remota a través de VPN o 4G HF para transmisiones de producción remota. "Utilizamos modelos de un solo operador en estos canales, por lo que el operador no siempre puede controlar directamente el robot. Ser capaz de lanzar movimientos que puedan repetirse indefinidamente es, sin duda, una ventaja”, añade Laurent d 'Auria.

Utilizamos modelos de un solo operador en estos canales, por lo que el operador no siempre puede controlar directamente el robot. Ser capaz de lanzar movimientos que pueden repetirse indefinidamente es, sin duda, una ventaja

Laurent d'Auria, Canal+ Group’s Operations Manager
UR10 Robot colaborativo, sistema Arcam Robotics, FRAUR10 Robot colaborativo, sistema Arcam Robotics, FRAUR10 Robot colaborativo, sistema Arcam Robotics, FRAUR10 Robot colaborativo, sistema Arcam Robotics, FRA

Retos de automatización resueltos:

  • El sistema de robótica Arcam incluye un brazo de control de movimiento UR10 de 6 ejes, una cámara de difusión e interfaz de usuario compatible con los sistemas de producción IOBOT.
  • Es capaz de gestionar diferentes cámaras simultáneamente y puede integrar nuevos modelos de reemplazo a lo largo del tiempo según las necesidades del operador.
  • Repetición de movimientos idénticos, programación de nuevos movimientos más rápida y fácilmente, estabilidad y calidad de los movimientos aumentada, mejor ergonomía del software de control, integración de realidad aumentada, controlable en producción remota.
  • ROI: 7 meses
  • Robot colaborativo utilizado: UR10

Impulsores clave del valor:

  • Optimización técnica Uso óptimo de
  • las habilidades humanas y valorización de las mismas (operador y director)
  • Recuperación a corto plazo

Tareas resueltas mediante automatización colaborativa:

  • Movimiento de la cámara

Ponte en contacto con Universal Robots

Miles de empresas confían en robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad
  • Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • Reducir la escasez de personal