<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Mecanismo del brazo robótico: cómo funciona y el papel del servomotor

El brazo robótico está entre los desarrollos más avanzados de la automatización y ocupa el centro de esta revolución en la industria. Para entender cómo ejecuta movimientos precisos y repetibles, es necesario conocer dos elementos: el mecanismo del brazo robótico y el servomotor que lo acciona.

Mecanismo del brazo robótico

El brazo robótico está entre los desarrollos más avanzados de la automatización y ocupa el centro de esta revolución en la industria. Para entender cómo ejecuta movimientos precisos y repetibles, es necesario conocer dos elementos: el mecanismo del brazo robótico y el servomotor que lo acciona.

En este artículo verá cómo funciona ese mecanismo, cuáles son sus cinco componentes y por qué el servomotor es decisivo para la precisión.

Principales conclusiones del artículo

  • El brazo robótico es un manipulador programable que imita los movimientos del brazo humano y se utiliza en tareas como soldadura, taladrado, pintura y manipulación de piezas.
  • Son cinco los componentes de un brazo robótico: controladores, brazos, efector (end effector), accionamientos (drives) y sensores.
  • El servomotor es un servomecanismo de lazo cerrado: usa retroalimentación (feedback) de posición para corregir desviaciones en tiempo real, lo que garantiza una alta precisión.
  • Existen siete tipos principales de brazos robóticos, del cartesiano al colaborativo (cobot), cada uno indicado para movimientos y aplicaciones diferentes.
  • Además de la robótica, el servomotor está presente en bandas transportadoras, cámaras, vehículos robóticos y sistemas de seguimiento solar.

¿Qué es el mecanismo de un brazo robótico?

El mecanismo del brazo robótico es el conjunto de articulaciones, componentes y controles que permite al equipo moverse de forma programada e imitar los movimientos de un brazo humano. Reúne conocimientos de ingeniería mecánica y eléctrica, teoría de control, computación e incluso inteligencia artificial.

Un robot es un agente virtualmente inteligente, capaz de ejecutar tareas de forma automatizada mediante alguna orientación. En esencia, se trata de un dispositivo electromecánico controlado por programación electrónica y computacional. Existen tres tipos de robots: autónomos, semiautónomos y controlados de forma remota.

Los robots son indicados para las llamadas tareas sucias, monótonas y peligrosas. El brazo robótico es un manipulador que imita los movimientos del brazo humano y, por lo general, puede programarse.

El brazo robótico puede emplearse en muchas operaciones, como soldadura, paletización, pintura por pulverización y muchas otras.

Uno de los principales objetivos en el desarrollo del brazo robótico es hacer posible su interacción con el entorno, una conexión que generalmente se establece mediante pinzas de sujeción u otros efectores. Para ello, su estructura cuenta con múltiples articulaciones análogas a las del cuerpo humano, como el hombro, el codo, la muñeca e incluso los dedos.

¿Cuáles son los 5 componentes de un brazo robótico?

Un brazo robótico está formado por cinco componentes principales: controladores, brazos, efector (end effector), accionamientos (drives) y sensores. Cada uno cumple una función específica, y es la integración entre ellos la que permite al equipo ejecutar tareas complejas con precisión y seguridad.

Controladores

Es el cerebro del brazo robótico. El programa que comanda todo el robot queda almacenado en el controlador. Un técnico escribe el código y lo carga en el controlador. Según su grado de sofisticación, algunos procesadores pueden ser autónomos: una vez programados, ejecutan las demás tareas por su cuenta. Los controladores van desde modelos simples, como los joysticks, hasta equipos complejos, como los utilizados en la industria pesada.

Brazos

Son los componentes esenciales y también los que ocupan más espacio. El brazo está formado por tres partes: muñeca, codo y hombro. Todas funcionan como articulaciones, lo que le confiere una gran flexibilidad para moverse libremente en cualquier dirección.

Además de avanzar, retroceder, subir y bajar, el brazo también gira y rota. En conjunto, estas tres partes permiten que la máquina realice las tareas para las que fue creada.

Efector (end effector)

Es la parte que, la mayoría de las veces, tiene la forma de dos pinzas que imitan los dedos. Al efector final le corresponde ejecutar las acciones de agarrar, jalar, levantar y bajar. En algunos casos es extremadamente potente, capaz de levantar objetos más pesados que el propio brazo. Abre y cierra bajo comando y es muy versátil, ya que puede desplazarse en cualquier dirección y girar al mismo tiempo.

Accionamientos (drives)

Son los motores responsables del movimiento de los distintos componentes del brazo robótico. Se ubican entre las articulaciones y trabajan de forma independiente, a velocidades variadas, para mover el brazo en la dirección solicitada por el controlador. Para ello, cuentan con correas que desplazan los componentes a la velocidad necesaria, más rápida o más lenta.

Sensores

Estos componentes sofisticados son responsables de reconocer el espacio alrededor del robot. Los sensores robóticos identifican la presencia de obstáculos cercanos y envían esa información al controlador, lo que permite que el brazo evite colisiones. Es gracias a esto que los robots logran operar junto a las personas, sin que ocurran accidentes.

¿Qué es la servomecánica en la robótica?

La servomecánica es el área que estudia los servomecanismos, es decir, mecanismos especializados de control por retroalimentación (feedback). Los robots, motores, sistemas de dirección y otros dispositivos mecánicos son todos controlados por servomecanismos, y la robótica hace amplio uso de ellos.

Con base en los datos de los sensores, el controlador del robot puede instruir a un servomecanismo para que se mueva de determinadas maneras. Cuando están conectados y coordinados por una computadora avanzada, varios servomecanismos son capaces de realizar tareas complejas, como preparar alimentos, por ejemplo.

Un sistema servo es un conjunto de servomecanismos, con el hardware y la electrónica asociados, diseñado para cumplir una finalidad específica. Estos sistemas ejecutan tareas mecánicas precisas y, muchas veces, repetitivas.

Un dron, por ejemplo, puede programarse para despegar, cumplir una misión, regresar y aterrizar. Los sistemas servo también trabajan en líneas de montaje y en otras funciones que exigen precisión, resistencia y movimientos repetidos.

¿Qué es un servomotor de brazo robótico?

El servomotor de un brazo robótico es el dispositivo que convierte el movimiento rotacional en movimiento lineal de forma precisa y eficaz, y garantiza el posicionamiento exacto de las articulaciones. Es él quien permite al brazo alcanzar y mantener cada posición con exactitud.

El servomotor de un brazo robótico se compone de:

  • Conjunto electrónico: formado por un potenciómetro, una placa controladora y un motor eléctrico de CA o CC.
  • Carcasa: hecha de plástico, aloja el servomotor y los demás componentes.
  • Engranajes de transmisión: convierten la salida de alta velocidad del servomotor en una salida de menor velocidad y mayor torque.
  • Eje de salida (output spline): acoplado al eje de accionamiento, es el último punto de contacto entre el servo y el objeto que mueve.

¿Cómo funciona un servomotor?

Un servomotor funciona por retroalimentación: un controlador envía una señal, el motor se mueve, un sensor informa la posición real y el sistema corrige cualquier desviación hasta alcanzar la posición deseada. Ese ciclo es lo que garantiza la precisión del movimiento.

En la práctica, un controlador de movimiento envía una señal al servo, cuya rotación varía según la modulación por ancho de pulso (PWM, Pulse Width Modulation) de la señal de entrada. En reposo, el eje de salida suele quedar a 0°. Con un ancho de pulso de 1,5 milisegundos (ms), considerando una frecuencia de pulso prevista de 20 ms, el eje gira 90° en una dirección. Con 2 ms, sigue girando otros 90° hasta llegar a 180°; con 1 ms, gira en sentido contrario y vuelve a 0°.

El potenciómetro monitorea continuamente la posición del eje de salida. Cuando este alcanza la posición deseada, la alimentación del servomotor se interrumpe, y el servo mantiene esa posición hasta recibir una nueva instrucción, actuando de forma activa para no moverse del lugar.

El funcionamiento proporcional de los servos es un aspecto fundamental: el servomotor gira solo a la velocidad necesaria para salir de la posición actual y llegar a la solicitada. Si está detenido a 180° y necesita ir hasta 0°, gira muy rápido; si está en un punto más cercano a 0°, gira mucho más despacio.

- Lea también: Redes industriales: qué son, principales tipos y para qué sirven

¿Cuáles son las ventajas de los servomecanismos en la robótica?

Los servomecanismos ofrecen seis ventajas principales en los brazos robóticos: alta densidad de torque, flexibilidad, control de alta precisión, programabilidad, durabilidad y seguridad.

Alta densidad de torque

Para que un brazo robótico sea rápido y altamente reactivo, se necesitan servomotores avanzados y veloces. Torque es el término que describe la rápida liberación de energía usada para producir movimientos ágiles.

En los brazos robóticos, ese torque es altísimo, lo que explica la eficiencia productiva excepcional de estos equipos.

Flexibilidad

Los motores de los brazos robóticos son una fuerza confiable en la producción, ya que cada componente puede moverse de forma independiente de los demás, en todas las direcciones.

Los modelos más sofisticados giran 360 grados sin trabarse y alcanzan hasta seis grados de libertad. Esa independencia los vuelve rápidos y adaptables para las más diversas actividades.

Control de alta precisión

Equilibrar velocidad y control es extremadamente difícil para cualquier máquina, pero los motores de los brazos robóticos dominaron esa combinación a lo largo de años de desarrollo. La programación moderna aumenta la velocidad sin renunciar a la precisión. Es así como ejecutan tareas complejas a velocidades impresionantes, sin cometer errores.

Programabilidad

La posibilidad de programación es otro atributo que agrega valor. Al no ser máquinas fijas, los brazos robóticos no tienen por qué operar siempre con el mismo patrón. Según las demandas del proceso productivo, es posible hacer ajustes en cualquier momento. Con un simple cambio en el programa, un brazo usado para tomar y cargar piezas puede transformarse en un robot de soldadura y pasar a operar a un ritmo más acelerado.

Durabilidad

Los motores de los brazos robóticos están hechos para durar y, con el mantenimiento adecuado, funcionan por muchos años sin generar costos adicionales. Ante la gran cantidad de piezas móviles, el brazo robótico se construye con los materiales correctos para minimizar el desgaste. En promedio, tiene una vida útil garantizada de 35 mil horas de uso continuo.

Seguridad

Al contrario de lo que muchos piensan, son los equipos más seguros que se pueden tener en una fábrica. Gracias a tecnologías de punta, como los sensores, logran tomar decisiones precisas en fracciones de segundo para evitar accidentes. Es por eso que hubo una caída significativa en el número de accidentes en el sector industrial desde que la automatización se volvió un estándar.

¿Cuáles son los tipos de brazos robóticos?

Los brazos robóticos se dividen en siete tipos principales, clasificados según los movimientos que realizan. La elección depende de la aplicación, del espacio disponible y de la precisión exigida.

Tipo de brazo robótico

Característica principal

Cartesiano

Movimientos lineales en tres ejes (X, Y, Z)

SCARA

Rápido y preciso en montaje y pick and place

Articulado

Varias juntas rotativas; gran libertad de movimiento

Cilíndrico

Trabaja en un envolvente cilíndrico

Delta

Alta velocidad en tareas ligeras y repetitivas

Polar

Base rotativa con movimientos en coordenadas polares

Colaborativo (cobot)

Opera de forma segura junto a las personas

Entre ellos, los robots colaborativos (cobots) vienen ganando terreno en la Industria 4.0 por combinar seguridad, facilidad de programación y un menor costo total de adquisición en comparación con los robots industriales tradicionales.

- Lea también: ¿Cómo determinar el ROI para tus aplicaciones cobot?

¿Cuáles son las aplicaciones del servomotor?

Además de los brazos robóticos, el servomotor se utiliza en bandas transportadoras, cámaras, vehículos robóticos y sistemas de seguimiento solar.

Robótica y pick and place

La robótica es una de las aplicaciones más difundidas del servomotor. Un robot de pick and place (tomar y colocar) es un dispositivo usado para tomar un objeto en un lugar y depositarlo en otro. Los servomotores accionan las articulaciones para llevar el objeto de la posición A hasta la posición B, planificando el movimiento angular de cada junta.

Bandas transportadoras

En las fábricas de producción y montaje, las bandas desplazan objetos de una estación a otra. En el envasado de una botella, por ejemplo, esta debe llenarse antes de continuar hacia el empaquetado. Las bandas equipadas con robots de servomotor llevan la botella exactamente al punto correcto, se detienen, permiten el llenado y la encaminan a la etapa siguiente, todo gracias a la capacidad del eje del servo de regular su posición con precisión.

Cámaras

Las cámaras digitales modernas enfocan automáticamente el objeto que se va a fotografiar. Después de que la imagen se genera, el procesador de señal digital evalúa su nitidez. Si la distancia focal es incorrecta, la imagen queda desenfocada; un servomotor de altísima precisión instalado en la cámara corrige la posición exacta de la lente para que la foto salga lo más nítida posible.

Vehículos robóticos

Los servomotores se usan en las ruedas de los vehículos robóticos modernos, empleados en aplicaciones militares e industriales complejas. Como el servo utilizado es de rotación continua, lo que importa no es el movimiento angular, sino la capacidad de proporcionar torque suficiente para sacar al vehículo de la inercia y frenarlo con rapidez. La velocidad de desplazamiento también puede ajustarse.

Sistemas de seguimiento solar

A medida que la sociedad migra hacia la energía limpia y renovable, la generación solar gana importancia. Antes, los paneles eran estáticos. Como la posición del Sol cambia a lo largo del día, los paneles fijos no aprovechan el máximo de energía disponible. Los servomotores ajustan el ángulo de los paneles para seguir al Sol, lo que aumenta la captación de energía.

Conclusión

A medida que surgen nuevas tecnologías, el funcionamiento detrás de un brazo robótico se vuelve cada vez más complejo, y el servomotor sigue en el centro de esa evolución, garantizando la precisión que la automatización exige. Pronto llegará el día en que la automatización esté totalmente incorporada a todas las áreas de la manufactura.

Si desea llevar la automatización a su producción, pero tiene dudas sobre por dónde empezar, conozca las soluciones de robótica colaborativa de Universal Robots y hable con nuestros especialistas.

Contáctenos para obtener más información

Avatar

Rob Goldiez

Rob Goldiez is cofounder and CEO of Hirebotics. Founded in 2015, Hirebotics is a Universal Robots OEM whose cloud software has made automation accessible to businesses of all sizes with its no-capital approach to robotics, continuous monitoring, and instantly available 24/7 support. Hirebotics’ cloud platform and mobile app unlock unique capabilities, deliver application-specific skills to UR cobots, and enable revolutionary experiences for everyday end users.