<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Cobots en la industria: aplicaciones, sectores que más los adoptan y casos reales

Desde el manejo de materiales hasta la inspección de calidad, descubra cómo se utilizan los cobots en aplicaciones reales, cuáles son los sectores que más los utilizan y cómo empresas de distintos tamaños ya obtienen resultados.

Cobots en la industria

Las aplicaciones de robots industriales han crecido de forma notable en los últimos años, y cada vez más sectores reconocen el potencial de la robótica y, sobre todo, de los robots colaborativos (cobots).

Más compactos, más económicos y mucho más sencillos de programar que los robots tradicionales, estos equipos ampliaron el alcance de la producción industrial automatizada hacia tareas y empresas que antes quedaban fuera.

En este artículo verá qué aplicaciones ya están consolidadas, qué sectores lideran la adopción y cómo todo esto se traduce en mejoras de productividad, seguridad y calidad.

Conclusiones principales del artículo

  • Los cobots son robots industriales de bajo costo que operan con seguridad cerca de las personas, sin necesidad de jaulas ni cercas de seguridad, lo que reduce drásticamente el espacio ocupado y el costo de implementación.
  • Las tres grandes familias de aplicación son la manipulación de materiales, el ensamble y aseguramiento de la calidad, y el retiro de material, aunque la lista completa incluye soldadura, dispensado, acabado, alimentado de máquina, empaque y paletizado.
  • El sector eléctrico/electrónico es hoy el mayor adoptante de robots industriales en el mundo (24% de las instalaciones), seguido de cerca por el automotriz (23%), una inversión respecto a 2019, cuando el automotriz lideraba con amplio margen.
  • La facilidad de programación es el principal diferencial competitivo: operadores sin formación especializada logran configurar y reconfigurar un cobot, lo que acelera la implementación y permite reasignarlo entre tareas.
  • Las ganancias aparecen en tres frentes simultáneos: productividad (operación continua, sin pérdida de desempeño), seguridad (menor exposición a tareas monótonas, sucias y peligrosas) y calidad (repetibilidad absoluta, sin recalibración).
  • La tecnología no se limita a la manufactura pesada: existen aplicaciones consolidadas en electrónica, alimentos, agricultura, farmacéutica, química y entornos de laboratorio.

Qué son los cobots y cómo se diferencian de los robots industriales

Los cobots son robots industriales que pueden operar con seguridad cerca de las personas. Son más flexibles que los robots industriales tradicionales, lo que significa que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones, desde el alimentado de máquina y la soldadura hasta el empaque y el paletizado.

La gran mayoría de las implementaciones se encuentra en entornos fabriles e industriales, pero la flexibilidad de la tecnología permite su uso en sectores muy variados, de la agricultura al área médica y farmacéutica.

Los objetivos de estas máquinas son similares en todos los sectores y procesos: producir mejor. Los robots logran aumentar la eficiencia y la seguridad de diversas industrias al asumir tareas repetitivas, de bajo valor agregado o con mayor nivel de riesgo.

Otro diferencial decisivo es la simplicidad de operación. Como los robots colaborativos son más fáciles de programar que los robots industriales convencionales, pueden ser configurados por profesionales sin formación especializada en programación robótica, lo que los convierte en la opción preferida cuando la implementación debe ser rápida.

Cobot o robot industrial tradicional: principales diferencias

Los robots industriales tradicionales suelen ser máquinas de gran tamaño, estáticas y difíciles de reprogramar o reasignar a otras tareas. Los cobots, en cambio, son compactos y flexibles, y pueden trabajar de forma segura junto a los operadores, sin jaulas ni cercas de seguridad.

Principales aplicaciones de cobots en la industria

Existen innumerables aplicaciones de robots colaborativos en todos los sectores. Entre ellas están el ensamble, el dispensado y la aplicación de materiales, el acabado, el alimentado de máquina, la manipulación de materiales, la soldadura, el retiro de material, la inspección de calidad y muchas más.

A continuación resumimos tres grandes categorías de aplicación.

Manipulación de materiales y alimentado de máquina

El manejo de materiales es una de las actividades con mayor riesgo dentro de los procesos de manufactura. Materiales como el metal, el plástico y otras sustancias pueden representar un riesgo considerable para los trabajadores. Además, muchas de estas tareas son repetitivas, lo que favorece la aparición de lesiones por esfuerzo repetitivo (LER).

Las industrias que utilizan robots en la producción registran un número significativamente menor de accidentes de trabajo. Los materiales pesados pueden levantarse y transportarse por el piso de planta con el uso de plataformas robóticas móviles. Y las tareas de alimentado de máquina, incluidas aquellas que involucran máquinas CNC de alta capacidad, también están al alcance de los cobots de Universal Robots.

Ensamble y aseguramiento de la calidad

Los cobots de Universal Robots fueron desarrollados específicamente para trabajar al lado de los colaboradores y liberarlos de tareas de ensamble difíciles y desgastantes. Esto incluye la soldadura de piezas pequeñas, el atornillado y otras actividades similares.

Los cobots también pueden contribuir al control de calidad a lo largo del proceso productivo. A diferencia de las personas, un cobot ejecuta siempre la misma tarea de la misma manera, sin cansarse ni perder desempeño. Puede, por ejemplo, posicionar una cámara exactamente en el mismo punto para tantas mediciones y posiciones como sean necesarias, en tantas piezas como sean necesarias, todo esto sin recalibración óptica.

Comprehensive Logistics, especialista estadounidense en manufactura por contrato, utilizó un cobot UR10 equipado con sistema de visión en tareas de inspección de motores. El resultado fue un aumento de la productividad y una mejora en la calidad del producto.

Las tareas de pick & place con cobots incluyen agregar piezas a productos en ensamble, llenar cajas con productos terminados y paletizar tarimas.

Retiro de material, dispensado y acabado

Otras tareas igualmente esenciales para la producción también pueden quedar a cargo de los cobots. El retiro de material por medio de robots, por ejemplo, es necesario en cualquier proceso que implique el llenado de moldes. Estos robots compactos logran evaluar la pieza moldeada y retirar el exceso de metal o plástico sin dañar el componente ni exponer a los trabajadores a riesgo de lesión.

Los cobots equipados con herramientas de dispensado y aplicación pueden usarse para aplicar pegamento y otros adhesivos, mientras que los cobots con un kit de lijado de la plataforma UR+ logran pulir piezas hasta obtener un acabado uniforme y brillante.

soldadura automatizada

Cobots por sector: dónde ya operan los robots colaborativos

Vea cómo los cobots UR ayudan a fabricantes de distintos sectores industriales a resolver desafíos específicos de producción.

Electrónica y tecnología

Los cobots de Universal Robots son utilizados por fabricantes de iluminación, teléfonos celulares, bocinas, computadoras y mucho más.

La neozelandesa Betacom, por ejemplo, cuenta con cobots UR10 en la producción de luminarias LED para vías públicas. La fabricación de estos equipos es fundamental para la seguridad de los conductores y exige un alto nivel de precisión. Con una pinza de vacío de múltiples ventosas, el UR10 retira una placa de circuito de un rack y la posiciona sobre una pieza estampada de aluminio. Enseguida, el robot toma seis lentes LED y las encaja sobre la placa. Por último, utiliza un atornillador neumático con alimentación automática de tornillos para fijar las lentes y la placa a la pieza de aluminio.

Alimentos y agricultura

La producción de alimentos y la actividad agrícola no se detienen. Los robots pueden operar de manera continua las 24 horas del día, lo que reduce el desperdicio y acorta los tiempos de producción en comparación con el trabajo exclusivamente humano. Además, los cobots operan en condiciones de calor o frío extremos y en entornos incómodos. Por eso, cada vez más empresas del sector de producción de alimentos recurren a los cobots para complementar el trabajo de sus equipos.

Es el caso de la sueca Atria Scandinavia, que fabrica productos gourmet y vegetarianos de alta calidad orientados a la practicidad. Atria utiliza cobots UR5 para reducir al mínimo el tiempo de paro en su unidad de producción compacta. Después de la implementación, cada línea de la empresa pasó a preparar, en promedio, 228 artículos por hora para su envío. “Los robots UR son una excelente solución de automatización porque pueden operar sin cercas de seguridad. Es una ventaja significativa que nuestros colaboradores puedan trabajar justo al lado de los robots y ajustarlos con facilidad al empacar distintos tipos de producto”, afirma Johnny Jansson, gerente técnico de Atria.

Farmacéutica y química

La producción de medicamentos, productos químicos y equipos médicos exige precisión absoluta. Los cobots UR se usan con frecuencia para mezclar, contar y dosificar los más distintos materiales.

El Hospital Universitario de Copenhague, en Dinamarca, utiliza cobots UR en su laboratorio para optimizar el manejo y la clasificación de muestras de sangre destinadas a análisis. La solución permitió que el laboratorio mantuviera su meta de entregar más del 90% de los resultados en un plazo máximo de 1 hora. Dos cobots UR5 logran analizar más de 3,000 muestras por día.

Automotriz

La producción de vehículos involucra una enorme variedad de procesos, desde el ensamble y el alimentado de máquina hasta la inspección y el acabado de piezas. Todas estas tareas, y muchas otras, pueden ser ejecutadas con éxito por brazos robóticos colaborativos.

Una de las plantas de motores de Nissan en Japón enfrentaba dificultades para cumplir con los plazos de producción, además de lidiar con la escasez de mano de obra y con los retos de disponibilidad de mano de obra especializada. La empresa implementó dos líneas de brazos robóticos UR10 para mover múltiples pesados a lo largo de la producción. También comenzó a usar cobots al lado de los colaboradores para instalar admisiones de motor y aflojar tornillos.

¿Qué sectores utilizan más robots industriales?

Según el informe World Robotics 2025, de la Federación Internacional de Robótica (IFR), el sector eléctrico/electrónico es hoy el que más adopta robots industriales, con el 24% de las instalaciones globales, seguido de cerca por la industria automotriz, con el 23%. Después vienen el sector de metal y maquinaria (16%), plásticos y productos químicos (5%) y alimentos y bebidas (4%).

Vale la pena señalar que el liderazgo alterna entre electrónica y automotriz desde hace varios años: en 2019, por ejemplo, el automotriz representaba el 28% de las instalaciones, frente al 24% del eléctrico/electrónico.

Posibilidades ilimitadas para el uso de robots colaborativos

Estas son solo algunas de las aplicaciones posibles para los cobots. El futuro de las industrias de manufactura y producción traerá, con seguridad, nuevas formas de aplicar sistemas de automatización colaborativa. No importa hacia dónde se dirija su empresa: los cobots UR pueden ayudarle a llegar ahí.

**¿Quiere saber más sobre cobots? **¡Hable con uno de nuestros especialistas!

Lea también

Preguntas frecuentes sobre cobots

¿Cuál es la diferencia entre un cobot y un robot industrial tradicional?

La principal diferencia está en el tamaño, la flexibilidad y la convivencia con las personas. Los robots industriales tradicionales suelen ser máquinas de gran tamaño, estáticas y difíciles de reprogramar. Los cobots son compactos, de bajo costo, pueden reasignarse entre tareas y fueron diseñados para operar con seguridad al lado de los trabajadores.

¿Qué tareas puede automatizar un cobot?

Las aplicaciones más comunes son la manipulación de materiales, el alimentado de máquina, el ensamble, la soldadura, el dispensado y la aplicación de adhesivos, el acabado y lijado, el retiro de material, la inspección de calidad, el empaque y el paletizado. Las tareas de pick & place, como llenar cajas, ensamblar piezas y estibar tarimas, están entre las más frecuentes.

¿Los cobots pueden trabajar sin cercas de seguridad?

Sí. A diferencia de los robots tradicionales, los cobots fueron diseñados para operar directamente al lado de las personas, lo que hace innecesarias las jaulas y cercas en muchas aplicaciones y ahorra espacio en el piso de planta. La configuración final depende siempre de una evaluación de riesgos de la aplicación específica.

¿Es necesario ser programador para operar un cobot?

No. La facilidad de programación es justamente uno de los mayores diferenciales de la tecnología. Los cobots pueden ser configurados por profesionales sin formación especializada en robótica, lo que reduce el tiempo de implementación y permite que el propio equipo de producción reprograme el equipo cuando la línea cambia.

¿Qué sectores utilizan más robots industriales actualmente?

Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), el sector eléctrico/electrónico lidera con el 24% de las instalaciones globales, seguido por el automotriz (23%), metal y maquinaria (16%), plásticos y productos químicos (5%) y alimentos y bebidas (4%). Los cobots, sin embargo, también se aplican en agricultura, farmacéutica, química y laboratorios.

¿Los cobots sustituyen a los trabajadores?

La propuesta es complementar el trabajo humano, no sustituirlo. Los cobots asumen tareas monótonas, sucias y peligrosas, que implican riesgo de lesión por esfuerzo repetitivo y de accidentes, y liberan a los equipos para actividades que exigen criterio, adaptación y resolución de problemas.

¿Los cobots logran mantener la quality en producciones de alto volumen?

Sí, y es una de las ganancias más directas. Un cobot ejecuta siempre la misma tarea de la misma manera, sin cansarse ni perder desempeño a lo largo del turno. En inspección de calidad, por ejemplo, posiciona una cámara exactamente en el mismo punto en todas las piezas, sin recalibración óptica.

¿Los cobots funcionan en entornos con temperaturas extremas?

Sí. Los cobots operan en condiciones de calor o frío intensos y en entornos incómodos para las personas, lo que explica la adopción creciente en la producción de alimentos y en la agricultura, donde la operación es continua y las condiciones no siempre son favorables para el trabajo manual prolongado.

¿Cómo saber si un cobot tiene sentido para mi operación?

Los cobots suelen ser recomendables para tareas repetitivas, monótonas, sucias o peligrosas, y para procesos que exigen repetibilidad constante, sin variación de calidad a lo largo del turno. Como cada línea tiene características propias, la recomendación es conversar con un especialista para evaluar la aplicación.

Contáctenos para obtener más información

Avatar

Rob Goldiez

Rob Goldiez is cofounder and CEO of Hirebotics. Founded in 2015, Hirebotics is a Universal Robots OEM whose cloud software has made automation accessible to businesses of all sizes with its no-capital approach to robotics, continuous monitoring, and instantly available 24/7 support. Hirebotics’ cloud platform and mobile app unlock unique capabilities, deliver application-specific skills to UR cobots, and enable revolutionary experiences for everyday end users.