Automatización para pequeñas empresas: por qué la paletización debe ser una prioridad
La paletización es un ejemplo claro de trabajo físicamente exigente y repetitivo, que aumenta considerablemente el riesgo de lesiones cuando se realiza durante horas seguidas.
En todo el mundo y en los más diversos sectores, la automatización para pequeñas empresas y para operaciones de todos los tamaños viene transformando la rutina de trabajo, al liberar a los equipos de tareas monótonas y repetitivas que antes consumían gran parte del día. En las áreas financieras, por ejemplo, las soluciones digitales ya permiten que las actividades de cierre mensual se completen en horas y no en días. En atención al cliente, la automatización de etapas del procesamiento de solicitudes ha ayudado a ahorrar tiempo y reducir el estrés.
En el universo de la manufactura y la logística, los sistemas automáticos de paletización han generado mucho valor para pequeñas y medianas empresas.
¿Por qué la paletización debe ser una prioridad?
La paletización representa un tipo de actividad pesada y repetitiva que aumenta el riesgo de accidentes y lesiones cuando se realiza durante largos periodos. Utilizar un robot colaborativo (cobot) para mover cargas pesadas es un buen ejemplo de cómo una solución de automatización bien implementada puede generar una serie de impactos positivos para pequeñas y medianas empresas.
La paletización es, además, una excelente puerta de entrada para la automatización de procesos físicos en una pyme. Puede aumentar rápidamente la productividad, reducir los efectos de la escasez de mano de obra y mejorar la motivación del equipo al alejar a los colaboradores de una tarea cansada, riesgosa y repetitiva.
Una solución de paletización con cobot lista para usar es una forma simple y con gran relación costo-beneficio de comenzar a automatizar la operación.
A continuación, vea algunos de los cambios que la paletización robótica puede aportar a su negocio.
Fuerza laboral
No se puede ignorar que actualmente existe una crisis de mano de obra que afecta directamente la capacidad operativa de las empresas industriales y manufactureras.
Las pequeñas y medianas empresas, que ya operan con márgenes más ajustados, no pueden asumir fácilmente costos de trabajadores temporales ni competir en un entorno de expectativas salariales cada vez más altas.
Y este no es un problema temporal. Los Millennials y la Generación Z simplemente no están ingresando a la fuerza laboral industrial al mismo ritmo en que los trabajadores más experimentados se están jubilando. Ante esto, queda claro que las empresas deben buscar soluciones a largo plazo para sus desafíos de mano de obra.
Una solución automática de paletización con cobot es una alternativa económicamente viable, incluso para empresas con espacios reducidos.
Con una capacitación mínima, su equipo actual ya puede comenzar a operar una solución automatizada lista para usar.
Otra opción es contar con el apoyo del equipo técnico para diseñar e implementar una configuración personalizada de paletización con cobot. En cualquiera de los casos, el cobot libera el tiempo de su equipo para tareas que realmente requieren intervención humana.
Lea también: Guía completa para la implementación de cobots UR
Productividad
Los incrementos en productividad y el aumento de la producción están entre los beneficios más atractivos de una solución de paletización con cobot. Nuestros cobots, equipados con los accesorios adecuados y programados con los patrones correctos de apilado, suelen generar retorno de inversión en alrededor de 12 meses.
Como no necesitan pausas y ofrecen un alto nivel de repetibilidad, están diseñados para operar de forma continua hasta que usted decida detenerlos.
Uno de nuestros clientes, el Schaeffler Group, fabricante de componentes para motores en Estados Unidos, registró un ahorro anual de 150.000 USD al adoptar cobots.
Al mismo tiempo que el ecosistema UR+ permite a los clientes elegir entre más de 400 componentes especializados y líderes del mercado, nuestros socios también ofrecen soluciones completas y simplificadas de paletización con cobots. Están diseñadas bajo el modelo plug and play, lo que las convierte en una excelente opción para empresas con menor capacidad técnica.
Puede optar por una solución completa de automatización o elegir paquetes pensados para distintas necesidades de paletización y comenzar a operar rápidamente.
Innovación
El entorno de la manufactura y las operaciones industriales está cambiando. Para pequeñas y medianas empresas que buscan aumentar su competitividad y aprovechar mejor recursos limitados, invertir en automatización ha dejado de ser una opción y se ha convertido en una necesidad. Sin ella, el riesgo es quedarse atrás mientras otras empresas utilizan la automatización para trabajar de forma más inteligente, ágil y eficiente en costos.
Nuestros cobots están diseñados para ayudar a su empresa a mantenerse competitiva tanto a nivel local como global. Son altamente adaptables y representan una forma relativamente simple de incorporar automatización e innovación en los procesos. Y, a diferencia de robots industriales más pesados y costosos, en muchos casos no será necesario instalar protecciones físicas ni invertir tanto tiempo en formación especializada.
Los sistemas automáticos de paletización ocupan poco espacio, pero abren muchas posibilidades para el crecimiento del negocio. Esto significa, por ejemplo, que no es necesario contratar más personal para cubrir picos estacionales de demanda, y que los patrones de apilado pueden ajustarse en cuestión de minutos para adaptarse a nuevos productos.
Sostenibilidad
Cada vez somos más conscientes del impacto que generamos en el planeta, y las empresas también están siendo cada vez más exigidas por la legislación a demostrar cómo reducen emisiones y disminuyen residuos perjudiciales.
En este contexto, la automatización empresarial puede ser una gran aliada para hacer la operación más sostenible, con menos desperdicio, un uso más eficiente de la energía e incluso estrategias de relocalización.
Los profesionales son insustituibles en muchas tareas, pero no pueden igualar la consistencia y precisión de un sistema de paletización con cobot. En la práctica, esto significa menos errores y menos desperdicio. En la paletización, esto se traduce en menos productos dañados.
Además, la posibilidad de personalizar el cobot con herramientas especializadas o kits de aplicación del UR+ también facilita que el sistema opere de la manera más eficiente posible.
Puede parecer contradictorio, pero el cobot también puede ayudar a reducir el consumo energético.
UR+ ofrece una amplia gama de soluciones de monitoreo y acceso remoto, que permiten seguir el desempeño del cobot desde cualquier lugar con conexión a internet. A partir de estos datos, el operador puede analizar todos los aspectos de la operación y realizar ajustes que mejoran la eficiencia y reducen el consumo innecesario de energía.
Encontrando la solución de automatización ideal para su pyme
La paletización es una de las áreas en las que la adopción de una solución de automatización enfocada puede comenzar rápidamente a generar impactos positivos y duraderos en el negocio.
Uno de los errores más comunes que encontramos al hablar con empresas es la idea de que el negocio es demasiado pequeño para justificar la inversión en un cobot.
Para nosotros, ninguna empresa es demasiado pequeña para beneficiarse de esta tecnología. De hecho, el impacto puede ser aún más significativo en negocios pequeños con márgenes ajustados.
Un ejemplo de ello es uno de nuestros clientes, AIM Processing, que recuperó la inversión en un UR5e en solo 15 semanas.
Nuestros especialistas están siempre disponibles para ayudarle a sacar el máximo provecho de los sistemas de paletización robótica.
Póngase en contacto para descubrir cómo una solución de paletización con cobot lista para usar puede transformar su pequeña empresa.
- Lea también: 10 componentes de un robot cobot y cómo pueden revolucionar su negocio
FAQ sobre paletización con cobots
¿Qué es la paletización automatizada?
Es el proceso de organizar y apilar productos en pallets utilizando sistemas automatizados, como robots colaborativos. El objetivo es aumentar la eficiencia, reducir el esfuerzo físico y estandarizar el apilado.
¿Qué es un cobot y cómo funciona en la paletización?
Un cobot es un robot colaborativo diseñado para trabajar junto con personas de forma segura. En la paletización, toma los productos, los posiciona y organiza las capas en el pallet siguiendo patrones programados.
¿Las pequeñas empresas pueden invertir en paletización automatizada?
Sí. Hoy existen soluciones más accesibles, incluidos modelos listos para usar. Muchas pymes pueden implementar cobots con baja inversión inicial y rápido retorno.
¿Cuánto tiempo se tarda en obtener retorno de la inversión?
El tiempo varía según la operación, pero es común que el retorno se produzca entre algunos meses y aproximadamente un año, principalmente debido al aumento de la productividad y la reducción de costos laborales.
¿Es necesario contar con un equipo técnico especializado?
No necesariamente. Muchas soluciones son plug and play y requieren poca capacitación. Además, los proveedores suelen ofrecer soporte para la implementación y operación.
¿El cobot sustituye a los trabajadores?
No. Se encarga de tareas repetitivas y pesadas, permitiendo que el equipo se enfoque en actividades más estratégicas que requieren intervención humana.
¿La paletización con cobot es segura?
Sí. Los cobots están diseñados para operar de forma segura junto a personas, con sensores y limitaciones de fuerza que reducen riesgos en el entorno de trabajo.
¿Es posible adaptar el sistema a diferentes productos?
Sí. Los patrones de apilado pueden ajustarse rápidamente y los cobots pueden equiparse con distintas herramientas para manejar diferentes tipos de carga.
¿La paletización automatizada ayuda a reducir desperdicios?
Sí. Al ser un proceso más preciso y consistente, hay menos errores y menos productos dañados durante el apilado.
¿El sistema ocupa mucho espacio?
No. Una de las ventajas de los cobots es su tamaño compacto, lo que facilita su implementación incluso en espacios reducidos.