I/O 平面

描述

與標準安全平面相比,I/O Planes功能可更靈活地使用安全平面。 安全平面功能。 它可讓您使用終端輸入啟動和停用安全平面,和/或當安全球跨越安全平面時產生輸出信號。

 

輸入/停止平面

Trigger Stop(觸發停止)會觸發 I/O 平面停止。 可使用安全輸入將其靜音。

除非靜音,否則朝飛機方向移動會導致機器人停止並等待,直到安全輸入將飛機靜音。

當平面處於非活動狀態時,機器人可自由移動。

當平面處於作用中且機器人尚未橫越平面時,機器人會在橫越平面前停止。 如果平面被啟動,當機器人在平面邊緣移動時,機器人最終可能會橫越平面,在最壞的情況下會根據設定的距離和停止時間限制停止。

當平面啟動且機器人越過平面後,機器人會依照設定的停止距離和停止時間限制停止。

  1. 前往 安全應用程式索引標籤中,點選I/O 平面

     

 

  1. 解鎖並點選新增飛機。 顯示 I/O Planes 屬性的多個欄位和索引標籤。

  2. 輸入偏移傾斜的值。

  3. Action(動作)欄位中,選擇Trigger Stop(觸發停止)

  4. 靜音輸入欄位中,選擇CI4CI5。 點選套用

  5. 當您切換連接到輸入的實體開關時,平面會從 3D 檢視器中消失。 Tap the Play button, and the robot moves freely from one side of the plane to the other.

  6. 再次切換開關以解除靜音,機器人進入 I/O 停止。

 

輸出平面

觸發輸出(Trigger Output)會根據一個或多個安全球是否越過平面產生安全輸出。

當一個或多個安全球體越過定義為觸發輸出的平面時,與該平面相對應的安全輸出被啟動。 「啟動 」表示安全輸出電氣設定為 「低」。

當任何一個安全球體越過定義為觸發輸出的平面時,與該平面相對應的安全輸出就會啟動。

  1. 輸入偏移傾斜的值。

  2. Action(動作)欄位中,選擇Trigger Output(觸發輸出)

  3. Output(輸出)欄位中,選擇CO2、CO3。 點選套用

  4. 當您播放機器人程式時,您可以看到「LOW」和「HIGH」輸出在 通訊選項卡。