责任和预期用途
责任限制
| 描述 |
本手册中提供的任何信息都不得被视为 UR 的保证,即使工业机器人符合所有安全说明和使用信息,仍然有可能导致人员受伤或设备损坏。
|
拟定用途
| 描述 |
Universal Robots 对其机器人的未经批准使用或其机器人预期用途外的使用不承担任何责任,Universal Robots 也不为非预期使用提供任何支持。 不按照预期用途使用机器人可能导致出现危险情况。
Universal Robots 机器人只能用于工业用途,以操纵工具/末端执行器和夹具,或者加工或传输组件或产品。
所有 UR 机器人均具有安全功能,这些功能专为实现协同应用而设计,从而使机器人应用与人交互运行。 安全功能设置必须设置为由机器人应用风险评估确定的适当值。
机器人和控制箱预期用于通常仅发生非导电污染的室内,即 污染等级为 2 的环境。
协作应用仅适用于无危险的应用,在此类应用中,根据对具体应用的风险评估,包括工具/末端执行器、工件、障碍物和其他机器在内的整套应用均为低风险。
|
|
未按预期用途使用 UR 机器人或 UR 产品可能会导致人员受伤、死亡和/或财产损失。 请勿将 UR 机器人或产品用于以下任何非预期用途和应用:
UNIVERSAL ROBOTS 明确表示不对任何特定用途的适用性作出任何明示或暗示的保证。 |
|
如果未能考虑与机器人应用相关的触及范围、有效载荷、工作扭矩和速度带来的额外风险,可能会导致人员受伤或死亡。
|