产品描述

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device是一个 Universal Robots 示教盒,内置 3 档位使动装置功能。

如图所示,使动按钮位于示教盒底部。 You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.

1 电源按钮 2 紧急停止按钮
3 USB 端口(附带防尘罩) 4 3PE 按钮

如下图所示,自由驱动机器人符号位于每个 3PE 按钮下方。

未能正确安装Teach Pendant with 3-Position Enabling Device可能会导致设备损坏或财产损失。

  • The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.

产品使用

The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.

组件

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device包含以下组件:

  • 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable

要求

使用 3PE 示教盒的机器人系统软件版本必须高于 V5.8.0

在软件版本低于 V5.8.0 的机器人系统中安装Teach Pendant with 3-Position Enabling Device可能会导致设备损坏或财产损失。

  • 在安装Teach Pendant with 3-Position Enabling Device前验证您的系统软件版本。