常规安全预防措施

描述

安装 OEM Control Box 之前,请阅读以下安全信息。 在《Universal Robots 用户手册》的“安全”一章中,可以找到更多安全信息。

不验证和确认防护措施和功能可能会导致人员死亡或重伤。

  • 确保所有风险降低措施按预期工作并实现所需风险降低目标。

在安装和操作之前不进行风险评估可能会导致人员受伤或设备损坏。

  • 在安装和操作之前进行风险评估。

  • 请阅读 UR 用户手册和 UR 服务手册。

安装或维护连接电源的设备可能会导致触电。

  • 安装或维护之前,请断开设备的电源。

未能正确执行安装或维护可能会导致设备损坏或人员受伤。

  • 只有具备资格的人员才能执行安装、启动和维护。

  • 请阅读 UR 用户手册和 UR 服务手册。

电源或地线连接不正确可能导致设备损坏或人员受伤。

因无效电源连接造成的损坏不在保修范围内。 开始操作之前:

  • 确保电源接线正确。
  • 确保接地正确。
 

静电放电 (ESD) 可能会损坏 OEM Control Box 中的敏感组件。

  • 使用 OEM Control Box 电气接口时,务必佩戴 ESD 腕带。