Čiščenje robota

Dnevno čiščenje

Prah/umazanijo/olje lahko z robotove roke/programirne enote odstranite s krpo ter enim od teh čistilnih sredstev: voda, 70 % izopropilni alkohol, 10 % etanol ali 10 % mešanica Naphtha. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. To ne vpliva na delovanje, uporabo ali življenjsko dobo člena.

Dodatno čiščenje

Za temeljito čiščenje robota podjetje Universal Robots priporoča čiščenje s 70 % izopropilnim alkoholom.

  1. Očistite robota z mikro krpo ter 70 % izopropilnim alkoholom.
  2. Pustite, da 70 % izopropilni alkohol deluje na robotu 5 minut, nato pa robota očistite po splošnih navodilih za čiščenje.

NE UPORABLJAJTE BELILA. Ne uporabljajte belila ali razredčenih čistilnih sredstev.