Namestitev programske opreme

Postopek konfiguracije programske opreme programirne enote
3PE

  1. Na vmesniku PolyScope, v Glavi se dotaknite možnosti Namestitev in izberite Varnost.

  2. Dotaknite se možnosti Strojna oprema in odklenite možnosti na zaslonu Izberi razpoložljivo strojno opremo.

    Za odklep tega zaslona morate vnesti geslo.

  3. V spustnem seznamu Programirne enote izberite 3PE omogočen.

  4. Dotaknite se Uporabi, da znova zaženete sistem. Vmesnik PolyScope se izvaja še naprej.

  5. Dotaknite se Potrdi varnostno konfiguracijo, da končate namestitev programske opreme za programirno enoto 3PE.

  6. Med vnovičnim zagonom in inicializacijo robota se hipno dotaknite gumba 3PE in se na vmesniku PolyScone dotaknite Zagon.