Integracija in odgovornost

Opis

Informacije v tem priročniku ne pokrivajo področij oblikovanja, nameščanja, integracije in delovanja aplikacij robota, in ne pokrivajo vse obrobne opreme, ki lahko vpliva na varnost uporabe robota. Uporaba robota mora biti oblikovana in nameščena v skladu z varnostnimi zahtevami, določenimi s standardi in uredbami države, v kateri je robot nameščen.

 

Osebe, ki integrirajo robota UR, so odgovorne za zagotavljanje upoštevanja veljavnih predpisov v zadevni državi in da se vsa tveganja pri uporabi robota ustrezno zmanjšajo. To vključuje, a ni omejeno na:

  • Zagotavljanje skladnosti z EMC

  • Izdelava ocene tveganja za celotni robotov sistem

  • Povezovanje z drugimi stroji in dodatni varnostni ukrepi, če to zahteva ocena tveganja.

  • Nastavitev ustreznih varnostnih nastavitev v programski opremi

  • Zagotavljanje, da varnostni ukrepi niso spremenjeni

  • Preverjanje, da je uporaba robota zasnovana, nameščena in integrirana.

  • Določanje navodil za uporabo

  • Označevanje namestitve robota z ustreznimi znaki in kontaktnimi podatki operaterja

  • Hramba vse dokumentacije; vključno z oceno tveganja uporabe robota, tem priročnikom in dodatno ustrezno dokumentacijo