Funkcije znotraj ikone hamburgerja

Opis

Ikona hamburgerja vsebuje pet funkcij programa PolyScope X:

  • Upravljavec sistema

  • O

  • Nastavitve

  • Vnovično nalaganje

  • Zaustavitev

 

Upravljavec sistema

Sistemski upravitelj ima enako funkcijo kot v glavi. Glej Glava Glava

 

O

Funkcija »O programu« ne zahteva nobenih dodatnih dejanj v drugem polju ali zavihku. Ko tapnete »O programu«, se prikažejo različica programske opreme, serijska številka robota in QR-koda licenc odprtokodne programske opreme. Prikazana sta model robota in njegov IP-naslov, da imajo uporabniki hiter dostop do bistvenih informacij o sistemu.

 

Nastavitve

Funkcija »Nastavitve « vam omogoča dostop do nastavitev »Splošno«, »Geslo«, »Povezava« in »Varnost «. Razen možnosti »Sistem« v splošnih nastavitvah so vse ostale možnosti zaščitene z geslom.

 

Splošno .

Ta nastavitev vsebuje sistem in posodobitve.

 

V nastavitvah sistema lahko spremenite jezik, temo in enote, ki se uporabljajo v sistemu.

V nastavitvah za posodobitve vas sistem pozove, da vstavite USB-pomnilnik in preverite, ali so na voljo posodobitve.

 

Geslo

Ta nastavitev vsebuje načine delovanja, varnostne nastavitve in nastavitve za skrbnika.

 

Način delovanja geslo se uporablja pri preklopu med avtomatskim in ročnim načinom.

Varnostno geslo se uporablja za spreminjanje varnostnih nastavitev.

Geslo za administratorja se uporablja za spreminjanje sistemskih nastavitev. Pri spreminjanju tega bodite še posebej previdni, saj gesla za administratorja ni mogoče obnoviti. Če gesla ni mogoče obnoviti, je potrebna ponovna namestitev programske opreme.

 

Povezava

Ta nastavitev vključuje omrežje in UR Connect.

 

Mreža vam omogoča uporabo mrežne konfiguracije po izbiri med DHCP ali statično.

UR Connect vam omogoča povezavo z myUR Cloud, kar vam omogoča dostop do podatkov o vašem robotu kjerkoli.

 

Varnost

Ta nastavitev vsebuje Secure Shell, dovoljenja in storitve.

 

Secure Shell upravlja dostop do sistema prek SSH.

Dovoljenja vam omogočajo, da izberete sistemske strani, ki naj bodo zaščitene z geslom skrbnika.

Storitve omogočajo onemogočanje ali omogočanje vmesnikov.

 

Vnovično nalaganje

Za izvedbo funkcije »Reload« ni potrebno nobeno dodatno dejanje v drugem polju ali zavihku. Ko tapnete »Osveži«, se bodo uporabile privzete nastavitve, določene v aplikaciji.

 

Zaustavitev

Za izvedbo funkcije »Shutdown« ni potrebno nobeno dodatno dejanje v drugem polju ali zavihku. Ko tapnete »Izklop«, se vam prikaže izbira med ponovnim zagonom in izklopom. Stanje programa se shrani pred ponovnim zagonom ali izklopom robota.