3-položajno stikalo

Opis

Ročni način visoke hitrosti omogoča, da hitrost orodja in hitrost komolca začasno presegata 250 mm/s. Na voljo je le, če je robot v ročnem načinu in je konfigurirana naprava za omogočanje tripoložajnega delovanja.

Če v petih minutah ne pride do interakcije s napravo za omogočanje tripoložajnega delovanja, se povečane vrednosti ponastavijo na 250 mm/s.

 

Za dostop do treh položajev
  1. Na levem panelu tapnite Tri položaje.

  2. Tapnite Odkleni v zgornjem desnem kotu glavnega zaslona.

  3. Vnesite varnostno geslo in izberite Potrdi.

  4. Na osrednji plošči potisnite gumb na Dovoli ročno visoko hitrost.

  5. Tapnite Uporabi v zgornjem desnem kotu glavnega zaslona.