Strojna oprema

Opis

V razdelku Strojna oprema lahko uporabniki izberejo tip programirne enote (TP), ki je priključen na njihovega robota. Na voljo so naslednje možnosti:

  • S funkcijo 3PE. Programirna enota z napravo za omogočanje 3-položajnega delovanja (3PE TP)

  • Brez. To omogoča varen vklop robota brez povezave programirne enote s krmilno omarico.

Iz varnostnih razlogov se robot ne bo zagnal, če se izbira ne sklada s povezano strojno opremo.

 

 

Namen možnosti Brez

Možnost Brez podpira nastavitve, pri katerih ni potrebna ali fizično prisotna programirna enota, kar omogoča bolj racionalizirane in prilagodljive namestitve, zlasti v avtomatiziranih ali daljinsko nadzorovanih okoljih.

Uporabnikom zagotavlja tri ključne prednosti:

  • Podpira konfiguracije brez glave, kjer se ne uporablja programirna enota.

  • Poenostavi zahteve strojne opreme za minimalne nastavitve.

  • Izboljša prilagodljivost zagona, saj odpravlja odvisnost od prisotnosti programirne enote.

 

Za dostop do možnosti Brez
  1. Na levi plošči zaslona aplikacije Varnost se dotaknite možnosti Strojna oprema.

  2. Odklenite glavni zaslon v zgornjem desnem kotu, vnesite svoje varnostno geslo in izberite Potrdi.

  3. Na osrednji plošči se dotaknite polja Programirna enota in izberite Brez.

     

 

  1. Na glavnem zaslonu se dotaknite možnosti Uporabi poleg gumba za zaklepanje.

  2. V pojavnem oknu Uporabi varnostno konfiguracijo se dotaknite možnosti Uporabi in ponovno zaženi.

  3. Prikaže se pojavno okno Potrditev uporabljene varnostne konfiguracije, v katerem lahko izberete Razveljavi ali Potrdi konfiguracijo.