Informações do sistema

Descrição

O ecrã «Informações do sistema » apresenta todas as mensagens de registo do sistema, permite exportar ficheiros de suporte e verifica se a temperatura e a corrente da articulação do robô atingem um nível inesperado.

 

Utilização da funcionalidade «Informações do sistema»

  1. Aceda ao ecrã do menu «Aplicações». Consulte o separador «Aplicações Separador Aplicação

  2. Toque no ícone «Informações do sistema ».

 

Mensagens de registo

A página «Mensagens de registo » apresenta todas as mensagens de registo do sistema. A página tem quatro botões na parte superior da lista de mensagens. Os dois botões vermelhos permitem filtrar, de forma independente, as mensagens relativas a falhas e violações. O botão de filtro mais à direita mostra/oculta as violações, enquanto o botão de filtro ao lado mostra/oculta as falhas.

 

 

No caso de algumas mensagens de registo, é possível visualizar informações adicionais clicando no botão «Mais detalhes», que aparece quando a mensagem é selecionada na lista.

 

 

É apresentada uma caixa de diálogo com mais detalhes.

 

 

Sistema

A página «Sistema» permite-lhe ligar dispositivos de armazenamento externos e exportar ficheiros de suporte.

 

 

Robô

O robô Temperatura das Articulações verifica se a temperatura e a corrente das articulações do robô atingem um nível inesperado.