Generelle sikkerhetsforholdsregler
Read the general safety precautions before installing the 3PE TP.
For more information on safety, refer to the Safety chapter in the robot User Manual.
Installasjon eller vedlikehold av utstyr som er tilkoblet en strømkilde kan føre til elektriske støt.
- Koble utstyret fra strømkilden før du utfører installasjon eller vedlikehold.
Feilaktig tilkobling av strømkilden eller jordingsledningene kan resultere i utstyrsskader eller personskader.
Skader forårsaket av ugyldig strømkildetilkobling dekkes ikke av garantien. Før driften startes:
- Sikre at strømkildekablingen er korrekt.
- Sikre at jordingen er korrekt.
Unnlatelse av å verifisere og validere beskyttelsen og funksjonaliteten kan resultere i død eller alvorlig skade.
-
Påse at all risikoreduksjon fungerer so det skal og oppnår den nødvendige risikoreduksjonen.
Unnlatelse av å gjennomføre en risikovurdering før installasjon og bruk kan resultere i personskader eller utstyrsskader.
-
Utfør en risikovurdering førinstallasjon og bruk.
-
Les UR brukerhåndbok og UR servicehåndbok.
This product is designed for use as part of the Universal Robots e-Series robot. General safety considerations that are valid for the Universal Robots e-Series robot are also valid for this product.
- For more information on safety, refer to the Safety section in the Universal Robots e-Series robot User Manual.