Maskinvareinstallasjon
| Beskrivelse |
UR20 and UR30 robots have a built-it 3 Position Enabling functionality. e-Series robots do not have built-in 3 Position Enabling functionality. You can use the following instructions to replace a Teach Pendant and install a 3 Position Enabling Teach Pendant (3PE TP).
|
| Nødvendige gjenstander |
You need the following items to install the 3PE Teach Pendant:
|
| For å fjerne en trådløs håndkontroll |
Å skifte ut håndkontrollen kan føre til at systemet rapporterer en feil ved oppstart.
Slik fjerner du standard håndkontroll:
|
| For å installere en 3PE håndkontroll |
|