PROFIsafe
| 説明 |
SW 5.25はPROFIsafeのソフトウェアを大幅に更新しました。 以下のガイドをご参照ください: [%=System.LinkedTitle%] PROFIsafe ネットワークプロトコル (バージョン 2.6.1 以降実装)により、ロボットは ISO 13849、Cat. 3 PLd 要件に従って安全 PLC と通信できます。 ロボットは安全状態の情報を安全 PLC に伝達し、その後で受信した情報を元に非常停止などの安全関連機能を発動するか、減少設定に入ります。 PROFIsafeインターフェースは、ロボット制御ボックスの安全IOピンにワイヤを接続するための安全なネットワークベースの代替手段を提供します。 PROFIsafe はライセンスが有効なロボットでのみ使用できます。ライセンスはお近くの営業窓口にお問い合わせいただくと、取得できます。ライセンスは、取得するとmyURからダウンロードできるようになります。 ロボットの登録とライセンスの有効化については、 ロボット登録とライセンスファイル を参照してください。
|
| 安全 PLC 入力 |
ロボットが安全 PLC に送信するステータスメッセージには、次の表に示す情報が含まれています。
|
||||||||||||||||
|
|
| PROFIsafeの設定 |
PROFIsafeの設定は、安全PLCのプログラミングに関連していますが、最小限のロボット設定が必要です。
|
| PROFIsafeの有効化 |
これで、ロボットは安全PLCと通信するように設定されました。 PLCが応答しない場合、または設定が間違っている場合、ロボットのブレーキを解除することはできません。
|