PROFINET

Descrizione

Il protocollo di rete PROFINETconsente di abilitare o disabilitare la connessione del robot a un controller IO PROFINET industriale.

Se la connessione è abilitata, è possibile selezionare l'azione che si verifica quando un programma perde la connessione PROFINET IO-Controller.

Tali azioni sono:

Nessuna
PolyScope ignora la perdita di connessione a PROFINET e l'esecuzione del programma continua.
Pausa
PolyScope mette in pausa il programma corrente. Il programma riprende da dove si era fermato.
Stop
PolyScope interrompe il programma corrente.

Se lo strumento di ingegnerizzazione PROFINET (ad es. portale TIA) emette un segnale DCP Flash al dispositivo PROFINET o PROFIsafe del robot, viene visualizzata una finestra a comparsa in PolyScope.