EtherNet/IP

Descrizione

EtherNet/IP è un protocollo di rete che consente la connessione del robot a un dispositivo di scansione EtherNet/IP industriale.

Se la connessione è abilitata, è possibile selezionare l'azione che si verifica quando un programma perde la connessione EtherNet/IP Scanner Device.

Tali azioni sono:

Nessuna
PolyScope ignora la perdita della connessione EtherNet/IP e il programma continua a funzionare.
Pausa
PolyScope mette in pausa il programma corrente. Il programma riprende da dove si era fermato.
Stop

PolyScope interrompe il programma corrente.