Pulizia del robot

Pulizia quotidiana

È possibile rimuovere la polvere, la sporcizia e l'olio presenti sul braccio del robot e/o sul Teach Pendant utilizzando un panno e uno dei seguenti detergenti: acqua, 70% di alcool isopropilico, 10% di alcool etanolo o 10% di nafta. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Ciò non influisce sulla funzione, l'uso o la durata del giunto.

Pulizia aggiuntiva

A causa della maggiore attenzione nei confronti della pulizia del robot, Universal Robots raccomanda la pulizia con alcool isopropilico al 70% (alcool disinfettante).

  1. Pulire il robot con un panno resistente in microfibra intrecciata e alcool isopropilico al 70% (alcool disinfettante).
  2. Lasciare agire l'alcool isopropilico al 70% sul robot per 5 minuti, quindi pulire il robot usando la normale procedura di pulizia.

EVITARE L'USO DI CANDEGGINA. Non utilizzare candeggina in nessuna soluzione detergente diluita.