Installazione dell'hardware
| Descrizione |
UR20 and UR30 robots have a built-it 3 Position Enabling functionality. e-Series robots do not have built-in 3 Position Enabling functionality. You can use the following instructions to replace a Teach Pendant and install a 3 Position Enabling Teach Pendant (3PE TP).
|
| Elementi richiesti |
You need the following items to install the 3PE Teach Pendant:
|
| Per rimuovere un Teach Pendant |
La sostituzione del Teach Pendant può comportare la segnalazione di un guasto all'avvio del sistema.
Per rimuovere il Teach Pendant standard:
|
| Per installare un Teach Pendant 3PE |
|