Il tuo prodotto
| Prodotto |
L'estensore di portata montato sulla base da 40 m è un accessorio utilizzato per estendere la lunghezza del cavo tra il robot e il controller. Include un cavo di 40 metri (alimentazione e comunicazione) e ripetitori di segnale attivi - uno all'estremità del robot e l'altro all'estremità del controller - per garantire prestazioni affidabili su lunghe distanze. È progettato per controller OEM in applicazioni di saldatura in cui è richiesta una maggiore separazione tra robot e controller.
L'estensore di portata montato sulla base da 40 m è compatibile con UR3e, UR5e e UR7e.
L'estensore di portata montato sulla base è costituito dai seguenti componenti:
Questo manuale descrive tutti i componenti. Questo manuale deve essere utilizzato anche in caso di acquisto di una parte come singolo componente.
|