Montaggio
| Descrizione |
Consultare quanto segue per il montaggio dell'estensore di portata montato sulla base da 40 m, dell'unità di controllo OEM e del braccio del robot. NON UTILIZZARE il cavo da 40 metri con controller standard UR poiché tale utilizzo invalida le certificazioni. Non estendere il cavo da 40 metri con altri tipi di cavo. Srotolare il cavo prima del montaggio. Su un'estremità del cavo è presente un'etichetta. Questa estremità va collegata all'unità di estensione della portata, lato CB. Se si sta creando una soluzione di saldatura, la parte inferiore della base del robot dell'unità di estensione della portata deve essere isolata dalle correnti di saldatura. |
| Fissaggio del braccio |
Consultare il robot specifico Manuale utente per i valori di coppia corretti per il fissaggio del braccio del robot all'unità di estensione della portata, base del robot. Utilizzare le viti disponibili per il montaggio del robot:
|
| Accoppiamento dei 40 m. cavo con unità di controllo OEM |
|
| Accoppiamento dei 40 m. cavo con braccio del robot |
|
| Azioni successive al montaggio |
Una volta completato il montaggio, è necessario compiere alcune azioni aggiuntive prima di poter mettere in funzione il robot.
Si prega di consultare le seguenti sezioni nel Manuale d'uso del robot:
|