Modalità operativa automatica

Descrizione

In Modalità automatica, il robot può eseguire solo un programma di attività predefinite. Non è possibile modificare o salvare programmi e installazioni. Questa modalità ha due proprietà:

  • L'esecuzione automatica del programma è consentita

  • Movimenti a piena velocità (nel rispetto dei limiti di sicurezza)

 

Per utilizzare la modalità automatica

  1. Seguire i passaggi di "Modalità di commutazione" in Modalità operativa. Vedere Modalità operativa.

  2. Spuntare il pulsante Automatica in Seleziona modalità operativa, inserire la password della modalità operativa da sbloccare e scegliere Conferma.

    In modalità automatica, l'interfaccia PolyScope X si trova nella schermata operatore e le schede della navigazione principale e della barra laterale sono ridotte. Inoltre, l'icona della modalità automatica viene visualizzata sopra il checksum di sicurezza.

     
  3. È possibile toccare il pulsante Riproduci nel piè di pagina o nella barra di controllo del robot.