Déplacement de processus
| Description |
The Process Move command enables you to program a linear movement with constant speed through a number of points. You must set blend radius to make sure that the robot moves at a constant speed between each move node. You can specify a reference frame and a transform pose.
|
| To access Process Move command |
|
|
|
|
| Étiquettes du profil de mouvement sur les nœuds de déplacement |
Tous les nœuds de commandes liés au mouvement dans l'arborescence du programme affichent le profil de mouvement associé à chaque nœud. Cette fonction permet aux utilisateurs de voir le profil de mouvement sélectionné sur un nœud de déplacement. Cette fonctionnalité est implémentée sur les nœuds de commande suivants : Les nœuds de mouvement avec le profil de mouvement personnalisé affichera les valeurs de la vitesse et de l'accélération au lieu du profil de mouvement. |
|
|
|
|
To use More Option |
|