API de control de URScript en el programa lógico
| Descripción |
La API de control URScript te permite controlar el estado del brazo robótico y el ciclo de vida del programa. Puede encender y apagar el brazo robótico, soltar los frenos, iniciar, pausar o detener un programa del robot, y comprobar el estado actual del robot. Los métodos de la API de control están disponibles en el programa lógico, el programa principal y en los subprocesos. El caso de uso principal consiste en invocar métodos de la API de control desde el programa lógico para controlar el programa del robot. Por ejemplo, puede configurar una rutina de arranque automático que encienda el robot, inicie el programa principal, supervise su estado y se recupere de los errores.
|
|
Características principales |
La mayoría de los métodos de la API de control requieren el modo de control remoto, especialmente aquellos que controlan el brazo robótico (alimentación, frenos y control del programa). Los métodos de consulta de estado funcionan tanto en modo local como en modo remoto. Estos métodos devuelven -1 cuando el robot está en modo local.
|