Funciones disponibles dentro del icono Hamburguesa
| Descripción |
El icono de la hamburguesa contiene cinco funciones de PolyScope X:
|
|
Gestor del sistema |
El Gestor del sistema tiene la misma función que en la cabecera. Véase Encabezado Encabezado
|
|
Acerca de |
La función «Acerca de» no requiere realizar ninguna otra acción en otro campo o pestaña. Al pulsar en «Acerca de», se muestran la versión del software, el número de serie del robot y el código QR de las licencias de software de código abierto. Se muestran el modelo del robot y su dirección IP para que los usuarios puedan acceder rápidamente a la información esencial del sistema.
|
|
Ajustes |
La función «Ajustes» te permite acceder a los ajustes generales, de contraseña, de conexión y de seguridad. Excepto la opción «Sistema» en la configuración general, todo está protegido con contraseña.
General . Esta configuración incluye «Sistema» y «Actualizaciones».
La configuración del sistema le permite cambiar el idioma, el tema y las unidades utilizadas en el sistema. En la configuración de «Actualizaciones» se te pide que conectes un dispositivo de almacenamiento USB y compruebes si hay actualizaciones disponibles.
Contraseña Esta configuración incluye los apartados «Modo operativo», «Seguridad» y «Administración».
Modo operativo: la contraseña se utiliza para cambiar entre el modo automático y el modo manual. La contraseña de seguridad se utiliza para modificar los ajustes de seguridad. La contraseña de administrador se utiliza para modificar la configuración del sistema. Ten mucho cuidado al cambiarla, ya que la contraseña de administrador no se puede recuperar. Si no se recupera la contraseña, es necesario reinstalar el software.
Conexión Esta configuración incluye Red y UR Connect.
La opción «Red» le permite aplicar la configuración de red tras seleccionar DHCP o Estática. UR Connect te permite conectarte a myUR Cloud, lo que te permite acceder a los datos de tu robot desde cualquier lugar.
Seguridad Esta configuración incluye Secure Shell, Permisos y Servicios.
Secure Shell gestiona el acceso SSH al sistema. La opción «Permisos» te permite seleccionar las páginas del sistema que se protegerán con una contraseña de administrador. La sección «Servicios» te permite desactivar o activar interfaces.
|
|
Volver a cargar |
La función «Actualizar » no requiere realizar ninguna otra acción en otro campo o pestaña. Al pulsar «Actualizar», se aplicarán los ajustes predeterminados definidos en la aplicación.
|
|
Apagado |
La función «Apagar» no requiere realizar ninguna otra acción en otro campo o pestaña. Al pulsar «Apagar», se te ofrece la opción de reiniciar o apagar el dispositivo. El estado del programa se guardará antes de reiniciar o apagar el robot.
|