Robot-API
| Beschreibung |
Die Robot-API bietet eine RESTful-Schnittstelle zur Fernsteuerung des Roboters. Es folgt einer vorhersehbaren, ressourcenorientierten URL-Struktur, akzeptiert formcodierte Request-Inhalte, gibt Antworten im JSON-Format zurück und hält sich an die Standard-HTTP-Antwortcodes, um eine klare und konsistente Kommunikation zu gewährleisten.
|
| Netzwerk |
Um mit der Robot-API zu kommunizieren, muss der Roboter mit einem Netzwerk verbunden sein. Die API-Dokumentation ist jederzeit direkt über den Roboter selbst zugänglich und enthält umfassende Anleitungen zur Nutzung der verfügbaren Endpunkte. Weitere Informationen zur Netzwerkeinrichtung finden Sie unter „Netzwerk“ im PolyScope X-Softwarehandbuch.
|
| API |
|