Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen
| Beschreibung |
Lesen Sie die Sicherheitshinweise unten, bevor Sie Ihre OEM Control Box installieren. Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie im Kapitel Sicherheit des Universal Robots Benutzerhandbuchs. Das Versäumnis, Sicherheitsvorkehrungen und Funktionsfähigkeit zu überprüfen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
Wenn Sie vor der Installation und dem Betrieb keine Risikobewertung durchführen, kann dies zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
Das Installieren oder Warten eines an eine Stromquelle angeschlossenen Geräts kann zu einem Stromschlag führen.
Wenn die Installation oder Wartung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird, kann dies zu Geräte- oder Personenschäden führen.
Ein falscher Anschluss der Stromquelle oder Erdungskabel kann zu Geräte- oder Personenschäden führen. Durch einen ungültigen Stromquellenanschluss verursachte Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vor dem Start des Betriebs:
|
|
Elektrostatische Entladungen (ESD) können empfindliche Komponenten in der OEM Control Box beschädigen.
|