Systeminfo

Beskrivelse

Skærmbilledet »Systeminfo« viser en oversigt over alle logmeddelelser fra systemet, giver mulighed for at eksportere supportfiler og kontrollerer, om robotens samlingstemperatur og strømstyrke når et uventet niveau.

 

Brug af funktionen Systeminfo

  1. Gå til skærmbilledet med applikationsmenuen. Se fanen Anvendelse Applikationsfane

  2. Tryk på ikonet »Systemoplysninger «.

 

Logbeskeder

På siden »Logmeddelelser« vises en liste over alle logmeddelelser fra systemet. Siden har fire knapper øverst på meddelelseslisten. De to røde knapper gør det muligt at filtrere meddelelser om fejl og overtrædelser hver for sig. Filterknappen længst til højre viser/skjuler overtrædelser, mens filterknappen ved siden af viser/skjuler fejl.

 

 

For visse logmeddelelser er det muligt at se yderligere oplysninger ved at klikke på knappen »Flere detaljer«, der vises, når meddelelsen vælges på listen.

 

 

Der vises en dialogboks med flere detaljer.

 

 

System

På siden »System« kan du tilslutte ekstern lagerplads og eksportere støttefiler.

 

 

Robot

Robotten Ledtemperatur kontrollerer , om robottenes ledtemperatur og strømforbrug når et uventet niveau.