<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> 본문으로 건너뛰기

유니버설로봇, IMTS에서 Application Builder를 실행하여 로봇 셀 구성 및 배치를 빠르고 쉽게 수행

유니버설 로봇은 IMTS에 어플리케이션을 런칭합니다

기계 가공, 조립 및 포장, 엔드 이펙터에 대한 단계별 지침, 프로그래밍, 기계 인터페이스 등이 포함된 3 가지 인기 로봇 어플리케이션이 런칭과 동시에 사용 가능합니다.

Universal Robots는 로봇 활용 능력과 기능을 높이는 동시에 로봇 셀 구성 및 배치를 용이하게하는 새로운 Application Builder tool 를 사용하여 자동화 기술의 격차를 해소하고 있습니다. Application Builder는 처리량과 비용에 최적화 된 성공적인 UR 로봇 어플리케이션을 작성하는 전체 프로세스를 고객에게 안내합니다. 온라인 구성 도구는 올바른 로봇 및 완제품 툴링을 선택하고 다양한 구성 옵션의 장단점을 살펴보고 전체 솔루션을 완료하는 데 필요한 기술을 배우기위한 단계별 프로세스를 제공합니다.

Application Builder는 2018 년 9 월 10 일부터 15 일까지 시카고의 IMTS에서 Universal Robot의 IMTS 부스 N-236861에서 시작되며, 가상 현실 헤드셋을 추가하면 참석자가 작업중인 로봇 어플리케이션의 가상 세계에 들어갈 수 있습니다.

UR의 글로벌 역량 센터 (Global Competence Center)의 Stefan Stubgaard 책임자는“우리는 로봇을 액세스하고 비용 효율적으로 사용할 수 있도록 지속적으로 혁신하고 있습니다. "Application Builder는 성공적인 로봇 어플리케이션을 요구 사항을 충족시킬 것이라는 확신을 가지고 신속하게 구성하고 배포하는 데 필요한 도구와 기술을 누구에게나 제공합니다."

머신 텐딩, 조립 및 패키징을 포함하여 3 가지 인기 협동로봇 어플리케이션을 출시 할 수 있습니다. Application Builder는 특정 애플리케이션을위한 완전한 프로그램 템플릿을 제공합니다. 고객은 구성 질문을 통해 비용 및 처리량 요구 사항에 가장 적합한 엔드 이펙터를 정의하는 데 도움을주고 로봇 컨트롤러를 다른 장비와 인터페이스하는 방법 및 스크류 구동을위한 토크와 같은 특정 요구 사항에 맞게 로봇을 프로그래밍하는 방법을 보여줍니다. 팔레트 스태킹을위한 어플리케이션 또는 패턴 설정. 추가 응용 프로그램도 작동합니다.

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.