어디서나 실시간으로 코봇 (cobot) 을 모니터링하고 지원합니다.
어디서나 실시간으로 코봇 (cobot) 을 모니터링하고 지원합니다.


반응형 수리에서 데이터 기반의 선제적 유지보수로 전환하세요. 우리의 분석은 로봇 관절 마모를 예측하고, 다운타임을 유발하기 전에 경고를 제공합니다. 이를 통해 UR만이 제공할 수 있는 독창적인 인사이트를 활용해 유지보수 일정과 예산을 주도적으로 관리할 수 있습니다.
유연한 데이터로 예측 인사이트 제공
우리의 기어 마모 예측 분석은 모든 생산 환경에 맞게 설계되었습니다. 로봇이 오프라인 상태여도 성능 데이터를 수동으로 추출해 UR Connect에 업로드하면 분석이 가능합니다. 연결된 로봇의 경우 이 과정은 자동화되어, 공장의 연결 상태와 관계없이 중요한 예측 인사이트를 확보할 수 있습니다.

Quick Analysis 도구로 프로그램을 검증하세요. 프로그램이 로봇에서 실행되면 성능 데이터 파일이 생성됩니다. 이 파일을 UR Connect에 업로드하면, 과도한 가속을 줄이는 등 코드를 개선하는 데 도움이 되는 실행 가능한 제안을 받을 수 있습니다. 이를 통해 모션을 최적화하여 품질을 높이고, 마모를 줄이며, 첫날부터 성공적인 배포를 보장할 수 있습니다.
하나의 파일로 두 가지 강력한 분석
Quick Analysis에 사용되는 동일한 데이터 파일은 Predictive Gear Wear 분석에도 활용됩니다. 이를 통해 온라인 또는 오프라인 여부와 관계없이 단일 데이터 추출로 로봇의 성능과 장기적인 상태를 종합적으로 파악할 수 있어 워크플로우가 간소화됩니다.

UR Connect를 통해 핵심 성과 지표(KPI)를 손쉽게 설정, 관리, 달성할 수 있습니다. 모든 기계의 현재 상태를 한눈에 모니터링하여 목표를 지속적으로 관리하세요. 모든 협동로봇이 최상의 성능을 발휘하도록 보장합니다.
생산 최적화
협동로봇 운영에 대한 실시간 인사이트를 확보하세요. 과거 데이터와 성과를 추적·비교하고, 사이클 타임과 정지 원인을 파악하며, 프로세스를 정교하게 조정해 처리량을 향상시키세요.

어떤 정지 상황에서도 빠르게 복구하여 생산을 원활하게 유지하세요. UR Connect는 안전한 원격 액세스를 제공해, 다른 도시나 심지어 다른 나라에 있더라도 협동로봇 문제에 즉시 대응할 수 있도록 합니다. 물리적으로 현장에 가지 않고도 긴급 상황을 해결하거나 업데이트를 배포할 수 있습니다.
효율적인 로봇 관리
중앙 대시보드에서 전체 협동로봇을 손쉽게 관리하세요. 자동 백업과 버전 관리로 변경 사항을 추적하고 되돌릴 수 있습니다. 브라우저에서 원격 업데이트와 조정을 수행해 기계 중단을 최소화하고 가동 시간을 극대화하세요.
UR Connect를 단독 제품으로 또는 UR Care 패키지에 포함해 만나보세요.


UR Connect에 대한 더 많은 정보를 원하시면 connected@universal-robots.com으로 메시지를 보내거나 문의 양식을 작성하세요.
저희 팀은 시작에 필요한 모든 것을 도와드릴 준비가 되어 있습니다