의료 및 화장품

간편한 배포를 통해 의료 및 미용 응용 분야를 위한 로봇 설정은 일반적으로 몇 주가 아니라 몇 시간 또는 며칠 단위로 측정됩니다. 경량 협업 로봇 팔은 모바일 카트에서 한 프로세스에서 다른 프로세스로 쉽게 이동할 수 있으며, 단일 로봇은 종종 여러 기계를 처리할 수 있습니다.

의료 및 화장품 분야의 협업 로봇

의료 및 화장품 분야의 협업 로봇

의료 및 화장품 제품 수명 주기가 단축됨에 따라 협업 자동화는 제조 민첩성을 제공합니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 암은 출력을 극대화하고 일관된 품질을 보장하는 데 사용할 수 있습니다. 코봇은 산업 전반에 걸쳐 기계와 컨베이어를 강화하고 장치와 제품 및 키트를 정확하게 조립하고 블리스터 팩, 상자 또는 팔레트로 품목을 포장하는 데 사용됩니다.

코봇은 민감한 프로세스와 깨끗한 환경에서 인체 오염의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 로봇은 또한 먼지가 많고 시끄럽고 진동이 높은 작업에서 작업자의 자재 취급 작업을 완화하여 더 높은 가치의 작업으로 이동할 수 있습니다. 또한 UR + 승인 비전 시스템을 통해 코봇 (cobots) 은 상세한 품질 검사를 수행할 수 있습니다.

사례

화장품 제조업의 로봇 자동화

화장품 제조업의 로봇 자동화

코봇은 선별, 배치 및 포장과 같은 반복적이고 노동 집약적인 작업을 자동화하여 화장품 및 소비재 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. cobots 는 메이크업, 스킨케어 제품 또는 기타 포장재를 취급할 때 정밀도, 유연성 및 비용 절감을 보장합니다. 모바일 cobot 배포를 통해 제품 라인 간의 신속한 변경이 가능하여 수작업 인건비를 줄이면서 생산 효율성과 품질 관리를 높일 수 있습니다.

제약 및 화장품의 최종 포장 및 팔레타이징

제약 및 화장품의 최종 포장 및 팔레타이징

제약 및 화장품 산업에서 코봇 (cobots) 은 팔레타이징 및 블리스터 포장과 같은 주요 최종 공정을 자동화하고 있습니다. 코봇은 의약품, 화장품 및 퍼스널 케어 제품의 포장을 간소화하여 수작업을 줄이고 생산 효율성을 향상시킵니다. 박스 또는 섬세한 블리스터 팩을 취급하든 cobots 는 다양한 제품 라인에 유연하게 배포하여 가동 중지 시간을 최소화하고 직원의 안전하고 인체 공학적 작업 환경을 보장합니다.

의료기기 정밀제조업

의료기기 정밀제조업

의료기기 제조에서 초소형 부품의 정밀한 취급은 매우 중요합니다. 코봇은 픽 앤 플레이스 및 사출 성형과 같은 작업에 사용되어 복잡한 부품 생산의 정확성을 보장합니다. 로봇의 6축 유연성을 통해 복잡한 움직임과 작은 구성 요소를 쉽게 처리할 수 있어 생산 일관성을 개선하는 동시에 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 코봇은 특히 의료 기기 산업에서 흔히 볼 수 있는 대량, 저용량 생산을 자동화하는 데 유용합니다.

정밀 제조의 유연한 자동화

정밀 제조의 유연한 자동화

제약 또는 과학 장비 제조와 같이 민감한 물질을 취급하는 산업의 경우, 코봇 (cobots) 은 반복적인 작업을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 코봇은 기계 관리 및 성형, 섬세한 재료 취급과 같은 정밀 공정에 사용됩니다. 이러한 영역의 자동화는 소규모 및 대규모 생산 운영 모두에서 생산을 안정화하고 품질을 개선하며 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

의약품 및 진단 시료 분석을 위한 실험실 자동화

의약품 및 진단 시료 분석을 위한 실험실 자동화

제약 및 진단 연구소에서 코봇 (cobots) 은 시료 분석의 속도와 정확성을 개선하고 있습니다. 코봇은 분석을 위해 샘플을 정렬 및 준비하고 추가 인력 없이 증가된 양을 처리하는 등의 작업을 자동화합니다. 이 로봇은 실험실 기술자와 함께 안전하게 작업하여 오염 위험을 줄이고 더 빠른 응답 시간을 보장하므로 혈액, 화학 물질 또는 생물학적 시료 취급에 이상적입니다.

애플리케이션에 적합한 협업 로봇 선택

정밀 작업에서 긴 도달 거리 및 높은 페이로드 요구 사항에 이르기까지 자동화 요구 사항을 해결하기 위해 다양한 Universal Robots 모델을 사용할 수 있습니다.

왜 유니버설로봇 (Universal Robots) 인가?

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 코봇 (cobots) 을 배치했습니다. Fortune 500대 대기업에서부터 현지 계약 기계 공장에 이르기까지 모든 규모의 회사는 6세대 코봇 (cobots) 을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

유연

유연

UR cobots 는 업계 최고의 사용 편의성, 직관적인 프로그래밍 및 OEM 및 개발자가 가치를 추가하고 특정 요구를 충족할 수 있는 강력한 백엔드로 유연성에 대한 요구를 정면으로 충족합니다. UR 코봇 기반 시스템은 일반적으로 년이 아닌 개월 단위로 측정되는 ROI를 생성합니다.

작업자 안전, 작업자 친화적

작업자 안전, 작업자 친화적

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 17가지 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 코봇 (cobots) 과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

문의하기

수천 개의 비즈니스가 UR 협업 로봇에 의존하여...

· 생산성 향상
· 변화하는 제품 수요에 적응
· 직원 복지 및 유지 개선
· 인력 부족을 통한 직원