제품을 제시간에 옮겨야 한다는 전례 없는 압박에 직면한 분야에서는 신뢰할 수 있는 작업자와 자동화 도구 팀을 구성하는 것이 필수적입니다. 선별 및 포장부터 팔레타이징 및 선별에 이르기까지 협업 로봇은 계절별 급증에도 인건비를 줄이고 정확도를 높이며 변동하는 수요를 쉽게 처리할 수 있도록 지원합니다.

인건비 상승과 주문량 급증으로 전 세계 물류 운영이 한계에 다다르고 있습니다. 육체 노동자가 줄어들면서 화주, 운송업체, 유통업체, 창고 및 주문 처리 센터에 대한 수요가 강렬하게 증가하고 있습니다. 협업 로봇은 까다로운 처리 시간, 복잡한 주문 처리, 끊임없이 변화하는 규정 준수 요구 사항에 발맞출 수 있는 적응 가능한 자동화 솔루션을 제공합니다.
로봇 암은 높은 신뢰성과 정밀도로 케이스 피킹, 주문 정렬, 팔레트 구축 등과 같은 반복적인 작업을 처리할 수 있습니다. 인간 직원과 함께 작업하도록 설계된 코봇 (cobots) 은 다른 창고 구역 사이로 이동하여 다양한 응용 분야에 배포할 수도 있습니다. 육체 노동자는 화물을 내리고 배달을 준비하는 동안 인적 투입과 의사 결정이 필요한 보다 전략적인 역할에 집중할 수 있습니다. 새로운 수준의 효율성을 달성하면서 인력에 대한 물리적 부담을 줄입니다.

코봇은 취급 요구 사항을 준수하면서 생산 라인을 오가는 자재 흐름을 간소화합니다. 로봇 암으로 자동화할 수 있는 작업에는 원자재 구성, 생산 셀에 부품 납품, 배송을 위한 완제품 분류 및 팔레타이징이 포함됩니다. 코봇은 자재 취급 요구에 따라 쉽게 재프로그래밍할 수도 있습니다. 부품 납품을 관리하든, 재고를 품질 검사하든, 유통을 위해 물품을 준비하든, UR에 의존할 수 있습니다.

코봇은 소매 유통 센터에서 화물을 적재하고 내리는 반복적인 작업을 자동화하고 다양한 제품 유형과 포장 형식을 효율적으로 처리합니다. 또한 케이스 피킹, 카톤 핸들링 및 혼합 팔레트 구축에 탁월하여 유통 효율성을 향상시켜 수요가 급증하더라도 빡빡한 배송 일정을 충족할 수 있습니다.

코봇은 다양한 고객 요구 사항과 계절적 요구 사항에 원활하게 적응하여 제3자 물류 (3PL) 운영에서 속도와 민첩성을 제공합니다. 로봇 암은 사내에서 프로그래밍하고 다시 프로그래밍할 수 있으며, 필요에 따라 다른 피킹, 포장 및 팔레타이징 작업에서 전환할 수 있습니다. 다중 클라이언트 웨어하우스 운영 및 부가 가치 서비스 센터의 경우, 자동화 솔루션의 높은 적응성은 서비스 수준을 손상시키지 않고 인건비 절감으로 이어집니다.
당사의 자동화 전문가는 귀사와 같은 비즈니스와 협력하여 귀사에 가장 큰 영향을 줄 수 있는 기회를 파악합니다. 어떤 도움이 필요하신지 알려주세요.
정밀 작업에서 긴 도달 거리 및 높은 페이로드 요구 사항에 이르기까지 자동화 요구 사항을 해결하기 위해 다양한 Universal Robots 모델을 사용할 수 있습니다.
유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 코봇 (cobots) 을 배치했습니다. Fortune 500대 대기업에서부터 현지 계약 기계 공장에 이르기까지 모든 규모의 회사는 6세대 코봇 (cobots) 을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

UR cobots 는 업계 최고의 사용 편의성, 직관적인 프로그래밍 및 OEM 및 개발자가 가치를 추가하고 특정 요구를 충족할 수 있는 강력한 백엔드로 유연성에 대한 요구를 정면으로 충족합니다. UR 코봇 기반 시스템은 일반적으로 년이 아닌 개월 단위로 측정되는 ROI를 생성합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 17가지 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 코봇 (cobots) 과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.
수천 개의 비즈니스가 UR 협업 로봇에 의존하여...
· 생산성 향상
· 변화하는 제품 수요에 적응
· 직원 복지 및 유지 개선
· 인력 부족을 통한 직원