COVID-19 바이러스가 성장 계획과 함께 두드러질 수 있는 비즈니스들과 공통된 특성이 있다는 것이 확실해졌습니다. 이 회사들은 비즈니스를 유지하는 동시에 프로세스와 제품 라인을 조정하고 작업자를 보호하기 위해 신속하고 단호하게 대응할 수 있으며, 이제 많은 제조업체들이 협동로봇을 사용하여 효율적이고 경제적으로 변경 작업을 수행하고 있습니다.
Universal Robots의 어플리케이션 개발 담당 수석 매니저인 Joe Campbell은 “이번 위기로 인해 유연한 자동화의 필요성이 가속화되었습니다. “우리는 사회적 거리두기에 대한 요구 사항, 긴 공급망 프로세스를 수정하여 재조정 및 신속한 생산 라인 전환 필요성으로 인해 협동로봇에 대한 관심이 높아지고 있습니다. Cobot Expo는 제조업체가 유행하는 바이러스를 성공적으로 대응하는 데 코봇이 어떻게 중요한 역할을 하는지, 어떻게 도움이 되는지 보여줄 수있는 적절한 기회가 될 것입니다.
Cobot Expo는 무료로 참가할 수 있으며 공동 로봇 공학에 관심이있는 사람이라면 누구나 7 월 28 일에서 30 일, 오전 9시에서 오후 4시 사이에 EDT를 이용할 수 있습니다. 머신 텐딩, 패키징 및 팔레 타이 징, 제품 검사, 조립, 용접, 디스 펜싱 및 마무리와 같은 가장 일반적인 코봇 어플리케이션에 대한 새로운 통찰력과 리소스를 갖춘 부스를 방문하도록 참석자들을 초대합니다. 이 라인업에는 올 봄 유니버설 로봇이 출시한 머신 텐딩을 위한 세계 최초의 자율 빈 픽킹 키트인 ActiNav도 있습니다. 또한 각 어플리케이션 부스는 참석자와의 1 : 1 대화에 참여할 수있는 자동화 전문가로 구성됩니다.
협동로봇을 시작하는 방법을 궁금해하는 엑스포 방문객을 위해 라이브 QA를 포함한 기조 연설이 많이 준비되어 있으며, 좋은 프로젝트를 식별하는 방법, 올바른 코봇 모델 및 주변 장치 선택, 위험 평가 수행, DIY 접근 여부 등 중요한 주제에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 아젠다에는 코봇 유지 보수 및 프로그래밍에 대한 프레젠테이션이 있으며 지역 소독, 테스트 키트, 안면 가리개 및 인공 호흡기 제조,COVID-19 테스트, 병원 직원 노출 방지 등의 COVID-19 위기를 해결하기 위해 코봇을 신속하게 배치할 수 있는 여러 가지 새로운 방법이 있습니다.
Cobot Expo는 UR 코봇과 완벽하게 통합할 수 있도록 인증받은 업계 최대의 가장 포괄적인 신제품 에코 시스템을 제시하는 많은 UR + 파트너를 만나는 최고의 기회입니다. 빠르게 확장되는 UR + 플랫폼에는 이제 UR + 프로그램에서 400 개 이상의 승인된 상용 개발자 회사와 함께 250 개 이상의 UR + 구성 요소 및 어플리케이션 키트가 포함되어 있습니다.
UR + 파트너 부스는 ATI 산업 자동화, Energid, Flexibowl, Flexxbotics, Hexagon, Mircopsi / Nvidia, New Scale Robotics, OnRobot, Piab, Robotiq, Schmalz, Schunk, SMC, Vectis, Vention, VersaBuilt, Visumatic, Wiretank 및 Zimmer를 포함합니다.
UR + 파트너와 함께 A3 (Association for Advancing Automation)에서 호스팅하는 부스와 UR 코봇으로 구동되는 제품을 선보이는 OEM 파트너가 있고, OEM 파트너에는 Columbia Okura / Rocketfarm, Computech, Hirebotics, IRIS, Melton Machine, ONExia 및 ProCobots / Easy Robotics가 포함됩니다.
UR의 조 캠벨 (Joe Campbell)은 “오프라인 무역 박람회와 컨퍼런스가 많이 취소되면서 모든 산업 이해 관계자로부터 코봇 엑스포에 참여하는 데 엄청난 관심을 보이고 있습니다. 이는 정말 특별한 기회입니다."라고 말합니다.
Cobot Expo는 현재 http://urrobots.com/ExpoEntry에서 등록할 수 있습니다.